La tecnología de ABB ayuda a aprovechar la energía solar en Grecia

center

El primer parque solar de 1500 Vcc en Grecia basado en la plataforma compacta llave en mano PVS980-CS de ABB reducirá las emisiones de CO2 en aproximadamente 8800 toneladas anuales

ABB ha suministrado a juwi Hellas SA dos plataformas compactas ABB PVS980-CS, con una potencia de 8,4 MVA para un proyecto fotovoltaico de 9 MW (megavatios) en Grecia.

El proyecto pertenece al grupo de empresas Hellenic Petroleum y es el primer proyecto de 1500 Vcc (voltios de corriente continua) que se construye en Grecia.  Asimismo, ha recibido la certificación de TUV Austria Hellas de conformidad con la norma IEC 62446- 1:2016.

"Seleccionamos a ABB por su historial previo con sistemas de 1500 Vcc, su capacidad de cumplimiento de las especificaciones y su atractivo precio.  El sistema PVS980-CS cumplía los criterios de diseño y ofrecía la solución ideal para este proyecto", afirma Takis Sarris, Director gerente de juwi Hellas S.A.

La construcción del parque solar, que ocupa una superficie de 14 hectáreas, con más de 27.000 paneles solares, se realizó en menos de cuatro meses.  Con una producción anual esperada de 13.500 MW/h, el parque reducirá las emisiones de CO2 en aproximadamente 8800 toneladas anuales

La tensión de diseño de 1500 Vccreduce los costes del sistema y es habitual encontrarla en el diseño de los parques fotovoltaicos actuales.  "El inversor central para instalación en el exterior ABB PVS980, incluido en la plataforma compacta, es el inversor óptimo para responder a estas necesidades gracias a la topología de conversión de energía avanzada y eficiente, que permite producir energía hasta 1500 Vcc", afirma Giovanni Frassineti, responsable global del Grupo de productos solares.

La clase de protección alta frente a penetraciones (IP66) y el armario de doble capa homologado con una clase de resistencia alta a la corrosión (C4) del inversor central PVS980 cumplen los requisitos del cliente de vida útil prolongada y fiabilidad en las adversas condiciones meteorológicas griegas.  También se caracteriza por un diseño compacto y modular, e incluye una completa gama de opciones de comunicación de datos industriales, incluida la supervisión por control remoto.

Asimismo, la plataforma compacta PVS980-CS suministrada es una solución completa de tipo plug-and-play y aloja todos los equipos eléctricos necesarios para conectar con rapidez una central eléctrica fotovoltaica con una red de media tensión (MT).  Además de los dos inversores centrales, incluye un transformador sumergido en aceite, aparamenta de MT, sistema de monitorización y conexiones de CC desde los paneles solares.  Los productos de ABB están respaldados por una organización de servicio global con presencia local.

El grupo juwi es una de las empresas líderes mundiales en el campo de las energías renovables y ofrece servicios de desarrollo de proyectos, ingeniería, adquisición y construcción (EPC), así como operación y mantenimiento (O&M).  Hasta la fecha, juwi ha construido más de 990 parques eólicos con una capacidad total superior a 2300 MW en más de 175 ubicaciones en todo el mundo.  En el segmento de la energía solar, ha diseñado y construido más de 1700 proyectos con una capacidad total de aproximadamente 2500 MW.  Durante los últimos 20 años, juwi ha iniciado un volumen de inversión de aproximadamente nueve mil millones de euros para ejecutar estos proyectos.  En Grecia, juwi ha puesto en servicio más de 110 MW de capacidad solar en aproximadamente 50 proyectos.

Con 25 años de experiencia en tecnología solar y 10 años en la fabricación de inversores solares, ABB cuenta con una base global de inversores instalados superior a 30 GW.  La oferta del catálogo de productos incluye inversores solares con capacidades desde solo algunos kilovatios hasta varios megavatios.  Con ventas y servicios activos en más de 100 países, especialistas en energía solar dedicados en más de 30 países y cuatro instalaciones operativas globales para inversores solares, la presencia global de ABB en el sector Solar es considerable.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas, equipos de electrificación, automatización industrial y robótica y cinemática para clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB está escribiendo hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor claras: hacer llegar la electricidad desde cualquier planta de generación de energía hasta cualquier toma de corriente y automatizar las industrias desde la gestión de los recursos naturales hasta la entrega del producto final. Como patrocinador principal de la Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo FIA íntegramente eléctrica, ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp