En los primeros días de mayo 2019, comenzó a funcionar la segunda planta fotovoltaica en la base científica antártica uruguaya, donde se desarrollan diversas tareas de investigación científica y de desarrollo tecnológico.
Para este proyecto, liderado por el Ing. Francisco Manfredi, ABB Uruguay donó un inversor solar tipo UNO-DM de 6kWac en 230Vac monofásica, brindó capacitación técnica a los instaladores y acompañó durante todo el proceso de puesta en marcha.
La ejecución del proyecto se logró mediante el esfuerzo conjunto de varias organizaciones locales, como el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la empresa de energía (UTE), el Instituto Antártico Uruguayo (IAU) y de SmartGreen como instalador. El apoyo de ABB fue muy valioso, tanto en materiales como soporte técnico.
Se trata de la segunda experiencia en que ABB apoya a la Base Artigas en su iniciativa de convertirse en la primera de su tipo en poseer energía 100% renovable y prescindir al máximo de los combustibles fósiles. Ya en 2018, ABB colaboró en la instalación de la primera planta fotovoltaica del sitio, implementada con un inversor solar del mismo tipo UNO-DM pero de 1.2kWac.
Con esta segunda planta se incrementa la capacidad de generación de energía limpia a casi el 10% del total que se consume durante el verano, momento donde pueden estar presente más de 50 personas. Ambas plantas se encuentran monitoreadas en forma remota y han confirmado que la reducción en el consumo de combustibles y el aumento de la autonomía de la Base son muy importantes.

La implementación de esta nueva planta fue sumamente desafiante. Por un lado, las condiciones climáticas adversas típicas del lugar se hicieron presentes, con muy bajas temperaturas, nieve y vientos. Además, el tiempo disponible para completar la instalación fue muy acotado.
A diferencia de la primera planta donde los paneles solares se montaron sobre una pared resguardada, en esta ocasión se optó por una instalación sobre piso apoyada en soportes metálicos inclinados. Se trata de una solución que permite maximizar la generación eléctrica pero que como contrapartida expone a los paneles a los fuertes vientos del lugar, que en momentos pueden alcanzar los 200km/h.
Con la adición de esta segunda planta, se incrementarán los ahorros económicos para la base y continuará reduciendo la emisión de carbono y mejorando su impacto ambiental.
Para los curiosos, la producción eléctrica de ambas plantas puede verse en tiempo real aquí.