ABB ayuda a construir un futuro más brillante para Costa Rica con tecnología de inversores de alta potencia

ABB entregó una solución renovable que permite al parque solar más grande de Costa Rica proporcionar un suministro de energía limpia e independiente al 10 por ciento de la población del país, apoyando la ambición de Costa Rica de asegurar que el 100 por ciento de su energía provenga de fuentes de energías renovables.

El clima y la dramática geografía de Costa Rica han permitido que, por los últimos cuatro años, más del 95 por ciento de su energía haya sido suministrada a partir de fuentes hídricas, geotérmicas, solares y eólicas.

En 2018, Costa Rica alcanzó 300 días de generación de energía 100 por ciento renovable.

Costa Rica ha sido elogiada por su decisión de depender de fuentes de energía renovables. Sin embargo, el país necesitaba prepararse para las condiciones climáticas cambiantes que desafiarían su dependencia de la energía solar mediante la ampliación de su capacidad de energía solar. COOPELESCA (Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos), una cooperativa fundada en 1965, junto con CONELECTRICAS (Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L.), tomó medidas para explorar nuevos proyectos en estas áreas, nombrando a Thesan para construir el parque solar más grande del país en sólo cuatro meses.

Para ayudarles a lograr la tarea, Thesan inmediatamente recurrió a ABB; como socio de confianza a largo plazo, Thesan sabía que podían contar con ABB para ayudarles a cumplir con un desafío de esta escala y proporcionar una solución que podría implementarse con éxito dentro de un plazo tan exigente.

ABB ciertamente no decepcionó, si bien la propuesta inicial había sido utilizar una solución central fotovoltaica (PV), ABB y Thesan desbloquearon una solución más flexible que COOPELESCA y CONELECTRICAS no esperaban. La respuesta fue un "concepto de bloque de potencia" modular que utiliza múltiples inversores en todo el parque. Esto significaba que la solución estaba perfectamente dimensionada para los requisitos con no demasiadas estaciones, ni muy pocas. La solución también es flexible y escalable para el futuro y permite un mejor rendimiento sostenido: si una unidad se apaga, las otras continúan funcionando a su mayor capacidad sin un solo punto de falla.

La solución proporcionada por ABB incluye lo siguiente:

  • 28x PVS-175 inversores de cadena
  • 1x PVS-175-MVCS (Skidcompacto de media tensión)
  • Tamaño: 5 MW
  • Repuestos
  • Comisionamiento de los inversores y el skid compacto de media tensión
  • 72 horas de soporte en sitio para el primer año de operación

El enfoque único de ABB con el PVS-175 también ofrecía 1500 Vdc (corriente directa) y 800 Vac (corriente alterna) - la solución más grande disponible en el mercado. Debido a la mayor tensión de CA y CD, la solución proporciona el mayor ahorro de costos, con un mayor retorno de la inversión. La solución de ABB también es plug-and-play, lo que permitió una instalación considerablemente más rápida para cumplir con los tiempos del proyecto.

"La experiencia técnica y la solución completa de ABB significaron que podíamos ofrecer una respuesta innovadora más allá de las expectativas del cliente", dijo Maurizio De Donno, CTO, Thesan

La solución de ABB fue más allá de lo esperado y ha llevado a nuevas oportunidades de negocio en Costa Rica tanto para Thesan como para ABB. Su exitosa entrega del parque solar más grande de Costa Rica también ha logrado que COOPELESCA y CONELECTRICAS proporcionen un suministro de energía limpio e independiente al 10 por ciento de la población de Costa Rica. Hoy en día, más personas en las zonas rurales están conectadas a fuentes renovables, ayudando a Costa Rica a dar un gran paso hacia su objetivo de convertirse en 100 por ciento de energía renovable.

¿Estás pensando en tu próximo proyecto de instalación?

Con nuestra enorme cartera de soluciones solares, servicios digitales integrados y una red de soporte confiable, puede contar con nosotros. Para averiguar cómo ABB puede ayudarle a lograr aún más con sus instalaciones, visite www.abb.com/solarinverters para encontrar a su representante de ventas local.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp