Es la fuente de alimentación ininterrumpida con mayor eficiencia energética del mercado (97.6%) y que logra una reducción de pérdidas de energía de hasta un -30%, lo que representa ahorro en costos y evita que el cliente utilice sistemas de refrigeración más grande para contrarrestar la disipación de calor. Además, brinda máxima confiabilidad y bajo costo de propiedad.
La multinacional ABB – una de las mayores fabricantes mundiales de UPS – busca consolidarse en el mercado peruano al presentar la última evolución en los sistemas de alimentación ininterrumpida: “DPA 250 S4”, diseñado especialmente para entornos informáticos críticos y de alta densidad, tales como pequeños y medianos centros de datos, edificios comerciales y aplicaciones generales de TI, centros Médicos y aplicaciones ferroviarias y aeropuertos.
La principal ventaja del “DPA 250 S4” es la eficiencia energética superior a los demás. “Toda la energía que utiliza el “DPA 250 S4” es aprovechada al máximo. La eficiencia de cada módulo del UPS es de 97.6%, mientras que otras soluciones similares en el mercado están por debajo”, aseguró John Oré, Sales Support Specialist de UPS para la región en ABB.
Función Xtra VFI
Otra de las novedades del “DPA 250 S4” es la función Xtra VFI.JohnOré explicó que esta innovación permite usar solo la energía necesaria y evitar pérdidas de energía. “No todos los clientes tienen la carga funcionando al 100% todo el día. Cuando la carga baja, la función Xtra VFI optimiza el funcionamiento de los módulos utilizando solo aquellos que son necesarios para la carga”, argumentó.
Alimentación ininterrumpida
El “DPA 250 S4” pertenece a la familia de UPS con Arquitectura Paralela Descentralizada (DPA). John Oré detalló que cada uno de los módulos de esta tecnología es prácticamente un UPS con todas las unidades funcionales necesarias para su operación independiente, como procesador, rectificador, inversor, convertidor, cargador de batería y bypass estático.
Señaló que el armario de control del UPS tiene capacidad para un máximo de seis módulos logrando una solución desde 50kW hasta 250kW de potencia redundante N+1, y pueden ser retirados o añadidos mientras otros módulos soportan la carga en el modo de doble conversión.
Además, es posible conectar en paralelo para lograr 1500kW de alimentación ininterrumpida.
Rapidez y seguridad en el mantenimiento
La mínima presencia de cableado en los módulos y el diseño estratégico de las placas de circuito y otros componentes internos, permiten que los materiales consumibles del UPS sean fácilmente extraíbles para que puedan ser reemplazados. “Se requieren menos de 10 minutos para realizar el proceso de mantenimiento, sustituir los consumibles, para luego nuevamente poner en funcionamiento el sistema”, sostuvo Oré.
Además, el UPS “DPA 250 S4” cuenta con una pantalla gráfica del sistema que permite monitorear sus comandos, mediciones, estado del sistema y estado a nivel módulo.
Menor espacio y baterías de litio
El “DPS 250 S4” puede ser instalado en espacios más reducidos, ya que el mantenimiento, el servicio y todas las conexiones para cable se pueden gestionar desde la parte frontal del armario de control del UPS.
Este UPS también tiene la posibilidad de trabajar con las soluciones estándares de acumuladores de energía como las baterías de VRLA y Níquel-Cadmio y también es compatibles con las nuevas tecnologías de baterías de Ion Litio, los cuales ocupan un menor espacio sin poner en riesgo el tiempo de respaldo.