Con un gasto en servicios para hogares inteligentes, incluida la oferta en domótica, que se espera alcance los 100.000 millones de dólares en 2020, ABB presenta sus últimos avances para hogares inteligentes, diseñados para proporcionar el máximo nivel de seguridad y comodidad para los residentes y para aprovechar todo el potencial de su nueva plataforma API abierta.
Del 6 al 11 de septiembre, ABB dio a conocer en Berlín una serie de nuevos productos pensados para llevar la seguridad y el confort de los residentes de hogares inteligentes un paso más allá. Entre los aspectos más destacados figuran el nuevo interface de alarma de ABB-free@home® y la integración certificada de Sonos con ABB i-bus® KNX. ABB también mostró el alcance de su nueva plataforma API abierta, que permite integrar cientos de aplicaciones y soluciones de terceros con la tecnología de ABB.
Desde el stand 211 del espacio de exposición de Busch-Jaeger (una empresa de ABB) situado en el pabellón 2.2, el líder tecnológico mostró cómo su nueva plataforma API abierta ofrecerá un portal centralizado pensado para animar a los desarrolladores a trabajar con las diferentes API que se integran en los ecosistemas de Smart Building de ABB.
Oliver Iltisberger, director general de Smart Buildings de ABB, explicó: «Durante décadas, ABB ha estado al frente de los avances tecnológicos asociados a las viviendas inteligentes. Todos sabemos que cuando las personas desean sentirse como en casa, la seguridad y la comodidad son dos de los factores más importantes. Por eso hemos desarrollado soluciones nuevas y más avanzadas que mejoran la vida en los hogares inteligentes, para que los clientes confíen en la tecnología de ABB para lograr una forma de vida segura, inteligente y sostenible».
Estos son algunos de los aspectos más destacados que ABB dio a conocer a los asistentes:
Novedades y mejoras de ABB-free@home®
ABB-free@home® es un ejemplo de éxito por méritos propios, con casi 5 millones de componentes instalados en todo el mundo. Gracias a la aplicación, todas las funciones de ABB-free@home® pueden controlarse de forma remota. La función de geofencing, o geoperimetraje, permite establecer escenarios predefinidos cuando el propietario entra o sale de un área definida. Sin ir más lejos, por ejemplo, la función de apagado completo podría activarse cuando todos los residentes hubieran abandonado el edificio.
El sistema domótico ofrece más de 60 funciones y puede integrar hasta 150 dispositivos por sistema. Con posibilidades de conectividad inalámbrica y por cable y la nueva API de ABB, que ahora está disponible para su integración con sistemas de terceros, ABB-free@home® hace que la domótica sea más fácil que nunca.
Detección de peligros
ABB ofrece una solución integral de protección contra incendios con su nuevo interface de alarma, que incorpora los detectores de humo, calor y monóxido de carbono (CO) de ABB en ABB-free@home®. El interface de alarma se conecta al punto de acceso del sistema ABB-free@home® mediante USB y se comunica de forma inalámbrica con los detectores, utilizando el protocolo de detección certificado VdS 3515, lo que hace que el proceso de integración sea extraordinariamente sencillo.
En caso de que se produzca una alarma de incendio, todos los detectores de la casa emitirán una señal acústica y se enviará automáticamente una notificación de pulsación al teléfono móvil del propietario*, informándole de la causa de la alarma (incendio o monóxido de carbono), así como de la sala en la que se ha detectado la incidencia. También ofrece la posibilidad de adoptar medidas adicionales, como encender todas las luces o abrir las persianas.
Las notificaciones externas también son posibles con una suscripción al servicio de acceso remoto del portal MyBuildingsTM.
Conectividad mejorada. El nuevo punto de acceso System Access Point 2.0 de ABB puede conectar hasta 150 dispositivos cableados e inalámbricos en un sistema ABB-free@home®, sencillo y fácil de usar. Proporciona una interface de puesta en marcha y una visualización completa a los propietarios de la vivienda, desde la iluminación hasta la calefacción y la ventilación, y permite el uso de servicios en la nube.
Sistema de alarma por allanamiento. ABB-secure@home se puede conectar con ABB-free@home® y crear así un sistema exclusivo que hace que los hogares inteligentes sean aún más seguros.
ABB-secure@home es un sistema de alarma por allanamiento muy fácil de usar destinado a hogares residenciales. Como sistema de seguridad inalámbrico completo, está concebido para proteger las viviendas desde el interior y el exterior de intrusos e incidentes, tales como inundaciones o incendios. La configuración se realiza mediante la unidad central de ABB-secure@home, que se encuentra en el corazón del sistema, y puede utilizarse cómodamente en combinación con la aplicación ABB-free@home®. La incorporación de un control remoto por medio de la sencilla aplicación ABB-free@home®, ofrece a los residentes un control total sobre su hogar dondequiera que estén.
El sistema antiallanamiento se basa en una tecnología inalámbrica de 868,3 MHz. Cuenta con un protocolo patentado que emplea un cifrado de 128 bits potente junto con un código variable único para to-dos los controles de activación y desactivación.
Novedades y mejoras de KNX
Sonido excepcional. La aplicación Busch-ControlTouch® KNX de ABB ha sido certificada oficialmente para su integración con altavoces inalámbricos Sonos. Su sencilla aplicación tanto para iOS, Android como para Windows, no solo convierte en prácticos mandos a distancia para sistemas KNX los teléfonos inteligentes, tabletas y PC´s, sino también el Apple Watch.
Gracias a la función de texto a voz, los altavoces Sonos pueden leer los comandos escritos en el dispositivo Busch-ControlTouch®. Estos altavoces también pueden bajar el volumen o reproducir una melodía definida cuando se produce un determinado evento, como cuando suena el timbre de la puerta o los sensores de presencia detectan que alguien se acerca. Este es el primer producto KNX «Works with Sonos», que también ofrece integración para compatibilidad con la función de voz en off y de texto a voz.
Además de la nueva integración de Sonos, el dispositivo tiene otras nuevas características, como una visualización completamente nueva con imágenes del espacio y pequeños botones de control, 16 controladores internos de temperatura y una forma más fácil de puesta en marcha gracias al asistente incorporado, atenuar y conmutar las luces, controlar las persianas y utilizar escenas, el sistema KNX Busch-ControlTouch® también ofrece la posibilidad de integrar cámaras IP, altavoces Sonos y lámparas Philips Hue.
Cambiar a un mañana más inteligente. ABB reforzará su posición en el mercado con el lanzamiento de una nueva generación de actuadores de interruptor desarrollados y fabricados en Alemania con las más rigurosas normas de calidad.
La nueva cartera de productos garantiza la alternancia fiable de diferentes cargas eléctricas en instalaciones KNX ABB i-bus®. Desde el lanzamiento de la gama combinada, ABB ha sabido combinar flexibilidad con diseño compacto. Los nuevos actuadores combinados ofrecen funciones de conmutación y protección solar en un dispositivo de dimensiones reducidas y se adaptan perfectamente a los requisi-tos dinámicos de los proyectos residenciales. Esta gama incluye dispositivos con una corriente de 6, 10 y 16 A, cada uno con 8, 16 y 24 salidas de conmutación. Estos componentes preparados para uso digital permiten la ampliación de las características en el futuro para disfrutar de un mañana más inteligente.
Mayor visibilidad. En el caso de los edificios inteligentes, la transmisión de datos a la nube por medio del nuevo panel del Internet de las cosas KNX ABB i-bus® proporcionará una mayor claridad sobre el rendimiento del sistema. Gracias a un único panel fácil de usar, es posible controlar todas las funciones del edificio, como la iluminación, las persianas y la calefacción. Cualquier otra función KNX se puede realizar mediante la API abierta de ABB. Esto facilita la vida a los instaladores eléctricos y, por supuesto, a los usuarios finales. También ofrece la posibilidad de integrar miles de marcas y aplicaciones en su edificio inteligente, llevando el confort, la eficiencia energética y la seguridad al siguiente nivel.
ABB-Welcome IP – ABB-VideoControl – ABB-AccessControl
Las nuevas soluciones de ABB utilizan la conectividad IP para proporcionar un sistema de portero automático integral con una fácil puesta en marcha y un uso sencillo que mejoran la seguridad y la comunicación en el hogar. Permiten la interacción entre el portero automático, el control de acceso y la videovigilancia. Además, las soluciones integran la domótica y pronto también el control de la automatización de edificios mediante nuestro nuevo panel táctil de 7 pulgadas ABB-Welcome IP.
La distancia en los edificios es ahora una mera cuestión de conectividad IP. El sistema puede adaptarse para llegar a gestionar 900 edificios conectados con hasta 2000 apartamentos por edificio.
Con la próxima solución ABB-VideoControl, el sistema de videovigilancia funcionará con diferentes cámaras para transmitir vídeos las 24 horas del día, siete días a la semana y de forma remota. Los vídeos se pueden guardar en la grabadora de vídeo en red (NVR) local o en la nube. Además, será posible el acceso remoto a las cerraduras de las puertas.
Con ABB-AccessControl, disponible en breve, las puertas pueden ser aún más inteligentes. Un chip RFID integrado permitirá que las puertas se abran de forma remota, por medio de una aplicación o automáticamente según la configuración horaria. La gestión completa de los derechos de acceso, junto con los perfiles de tiempo y la información de registro convierten el sistema ABB-AccessControl en la opción favorita para su solución personal de acceso.
Portal MyBuildings con tecnología ABB AbilityTM
ABB introduce mejoras en su portal MyBuildings con tecnología ABB AbilityTM para que los instaladores puedan seleccionar fácilmente los componentes adecuados a sus necesidades.
El portal MyBuildings de ABB ofrecerá nuevos servicios durante 2019, entre los que se incluye el control y gestión remotos en el caso de ABB-Welcome IP y el almacenamiento en la nube en el de ABB-VideoControl. Esto permitirá el funcionamiento remoto y la transmisión por secuencias de vídeo junto con el almacenamiento en línea de vídeos de televisión en circuito cerrado (CCTV) y datos del proyecto.
ABB también amplía la compatibilidad para los instaladores con el lanzamiento de su Smart Home Configurator en versiones específicas para cada país. Esta aplicación de configuración facilita la selección de interruptores, enchufes y componentes de ABB-free@home®.
Conectividad sin límites para hogares y edificios inteligentes
La nueva plataforma de API abierta de ABB no solo desata el potencial en el ámbito de los hogares inteligentes. También supondrá una innovación clave para el sector de los edificios inteligentes, ya que ofrecerá posibilidades ilimitadas de integrar aplicaciones de terceros de forma sencilla y perfecta con las soluciones de ABB en el futuro.
«Con esta última serie de mejoras, ABB ofrece ahora la gama más completa de soluciones para hogares inteligentes del mercado. Con el lanzamiento de nuestra nueva API abierta y los vínculos con asociaciones perfectamente consolidadas, entre las que se incluyen Sonos, Amazon Alexa, BSH (Bosch und Sie-mens Hausgeräte GmbH), Miele y Signify con los productos Philips Hue, estamos bien situados para llevar la domótica inteligente un paso más allá, de modo que nuestros espacios de vida cotidiana sean más cómodos, acogedores, respetuosos con el medio ambiente y seguros para el futuro», añade Iltisberger.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. ABB cuenta con una trayectoria de innovación de más de 130 años y con cuatro negocios globales enfocados en nuestros clientes: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, apoyados por la plataforma digital ABB AbilityTM. El negocio Power Grids de ABB será transferido a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y emplea a cerca de 147.000 personas. www.abb.com