El 20 de febrero realizaremos una nueva jornada de limpieza de cara a la mudanza de las nuevas oficinas.
Después del éxito del 1° Cleaning Day que tuvo lugar el 17 de enero, realizaremos un nuevo día de limpieza. Esta vez contaremos con líderes que por sector guiarán las acciones de descarte para garantizar una jornada más ordenada. A la brevedad les informaremos quienes fueron designados por cada sector. Tanto el líder como todos los miembros del equipo que más materiales desechen recibirán un premio.
Además, en esta oportunidad contaremos con una caja especial en la que se podrá disponer aquellos elementos en buen estado que puedan destinarse a donación como útiles escolares. Durante el 1° Cleaning Day se juntaron 15 kits escolares, 50 kits de geometría y más de 30 ejemplares del cuento de María Elena Walsh que fueron donados a la Asociación Civil “Abre tus Brazos”.
Los invitamos a que participen de este 2° Cleaning Day a través de las redes sociales: podrán subir sus fotos del día con el hashtag #Transform_AR. Las mejores ilustrarán el próximo Transform_News.