Además de los premios que recibió para su desarrollo profesional, David Yanac, uno de los ganadores del II Concurso de Aplicación de Eficiencia Energética; presenció cómo su proyecto que promueve una industria responsable con el medio ambiente, consiguió que el fabricante líder global en soluciones de energía y automatización entregue tecnología de última generación a su casa de estudio a favor de las prácticas técnicas de sus cientos de compañeros.
En una ceremonia, que se realizó en el populoso distrito de Villa El Salvador donde se encuentra la UNTECS; el Ing. Adolfo Samaniego, gerente general de ABB en Perú, y los ejecutivos de la multinacional hicieron efectiva la implementación del laboratorio de la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones de esta joven universidad.
El Ing. Samaniego alentó a los futuros ingenieros a seguir el ejemplo de David Yanac. "Las aulas son fuente de conocimiento y ABB pretende acercar la tecnología a los alumnos, a quienes animo a ser más emprendedores con sus ideas y proyectos", remarcó el alto ejecutivo.
A su vez, el Ing. Eugenio Fernández, gerente de la unidad de negocios de variadores de frecuencia de ABB en Perú, afirmó que la compañía cedió equipos con aplicaciones reales que se emplean en la industria. "Los alumnos de la UNTECS pueden tener un acercamiento con esta tecnología y seguir desarrollando proyectos innovadores, además de comprender cómo estos equipos pueden beneficiar las operaciones industriales del país", puntualizó.
Aseguró que cuando los alumnos de la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones egresen de la universidad, encontrarán en sus centros de labores el mismo tipo de equipos que ABB instaló en la UNTECS.
Transferencia de tecnología
Entre los equipos implementados en la mencionada universidad, figura un tablero de control, con variador de frecuencia ACS310 y tres motores de 1.0 HP marca ABB, modelo M2QA 80 M2A, los que serán usados en el laboratorio de Control y Automatización de dicha casa de estudio.
Al respecto, el Ing. Fernández destacó que los variadores de frecuencia ACS310 tienen como objetivo controlar la velocidad de los motores, una de las aplicaciones más usadas es para garantizar un manejo correcto del recurso hídrico en la agroindustria. "Estos equipos son usados por la mayoría de industrias en el país, gracias a su diseño y aplicación, permite un ahorro sustantivo de la energía (Eficiencia energética), una necesidad imperante en nuestra sociedad", sostuvo.
Por su parte, el Dr. Segundo Vargas Tarrillo, presidente de la Comisión de Gobierno de la UNTECS, agradeció a ABB por la entrega de estos equipos que servirán para la formación profesional de los alumnos. "A los estudiantes se les hace saber a diario que la investigación es el camino para el éxito", acotó la autoridad de dicha casa de estudios.
Asimismo, Jeremías Ponce, presidente del capítulo estudiantil de energía y potencia de la UNI, entidad organizadora del Concurso de Aplicación de Eficiencia Energética, manifestó: "Me siento satisfecho que este premio haya salido de una universidad joven, por eso animo a los estudiantes a que sigan participando con sus ideas", agregó.
Finalmente, David Yanac agradeció la donación de equipos pues incentiva el desarrollo tecnológico toda vez que los alumnos podrán usarlos para aplicar conceptos de automatización industrial. "Pido a mis compañeros que aprovechen esta oportunidad que ofrece la empresa privada y participen en el concurso con sus ideas y proyectos", aseveró el alumno.
Datos
- Al ganar la categoría de pre grado del II Concurso de Aplicación de Eficiencia Energética, el universitario David Yanac fue premiado con entrenamiento en el Training Center de ABB en Perú y una visita a las instalaciones de la fábrica en Brasil. Pronto, realizará sus prácticas profesionales en la filial peruana de la transnacional suiza.
- Su proyecto ganador, denominado "Cuts power", elimina el consumo que tienen los equipos electrónicos mientras están conectados, logrando un ahorro de energía entre el 10% y el 15%. La ventaja diferencial de su proyecto es el ahorro económico y energético, además de no alterar el modo de vida del consumidor.