Lanzamiento oficial del Variador de Velocidad ACS880 en Perú

Ante representantes de las empresas de construcción, minería e industria en general, ABB en Perú presentó oficialmente su nueva versión de variador de velocidad: ACS 880, que destaca por su alta compatibilidad con una amplia gama de motores de corriente alterna y sistemas de automatización, presentes en fajas, ventiladores, bombas, grúas, hornos, compresores, extrusoras, molinos de viento, entre otros equipos usados en los sectores productivos.

Eugenio Fernández, Gerente de la Unidad de Negocios de Variadores de Frecuencia de ABB en Perú
Eugenio Fernández, Gerente de la Unidad de Negocios de Variadores de Frecuencia de ABB en Perú
center

En fechas consecutivas, el lanzamiento se realizó en dos prestigiosos hoteles de Lima, donde el Ing. Eugenio Fernández, Gerente de la Unidad de Negocios de Variadores de Frecuencia de ABB en Perú, destacó que el ACS 880 se diferencia de las anteriores versiones de esta tecnología- principalmente - por enfocarse en un nuevo concepto: "All compatible" (alta compatibilidad con motores de corriente alterna y sistemas de automatización).

Afirmó que el nuevo variador mejora - sustancialmente - su desempeño frente a un accionamiento de velocidad convencional dentro de los diversos procesos de producción, debido a que posee un mejorado control directo de torque (DTC), característica que ofrece una alta estabilidad y respuesta, ante los diversos cambios de carga, gracias a que no posee una modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en ingles).

Asimismo, precisó que el nuevo variador de velocidad está diseñado para regular el comportamiento variable de las cargas en las más exigentes aplicaciones mineras, así como la optimización de velocidad y control de flujos en los procesos de celdas de flotación en el bombeo de líquidos, evitando tiempos de parada en la producción y la generación de perdidas innecesarias de dinero.

Más veloz, más potente
Al referirse a la potencia y velocidad del producto del nuevo variador de velocidad, el Ing. Fernández manifestó que el rango de potencia que varía entre 0.55 a 250 Kw (entre 0.75 a 350 HP) y una frecuencia de 50/60 Hz, siendo ideal en sectores productivos como cemento, petróleo, gas, productos químicos, plantas de papel, de energía, aserraderos, industrias navales; entre otras.

Finalmente, al indicar los tiempos de respuesta, sostuvo que el instrumento tiene una precisión dinámica mejora entre 0,3% y 0,4% en lazo abierto, es decir menor a 1 milisegundo (ms), frente a un variador convencional que está entre 10 a 20 ms, lo cual significa que todo el tiempo se tendría un buen control de torque (DTC) en el eje del motor.

Más amigable, mejor control
Del mismo modo, el especialista sostuvo que una las aplicaciones más destacadas de la nueva versión del variador es el nuevo panel de control, el cual ofrece una interface más amigable con el usuario.

Su panel de control - detalló el representante de ABB en Perú - está equipado con una pantalla de control intuitiva y de alta resolución que permite la fácil navegación, presentando muchas visualizaciones flexibles de datos, tales como gráficos de barras, histogramas, que ayudan al operador a analizar los procesos y tomar decisiones acertadas, también es posible conectar un panel de control a varios convertidores de frecuencia de forma simultánea.

Ahorro real de energía
En relación al ahorro de energía, el Ing. Fernández indicó que cuenta con una opción o parámetro para realizar una gestión correcta en el manejo de la energía, adecuándose a los lineamientos de la norma ISO 500001, cuya aplicación - según prevé el especialista - tendrá un alto impacto en el sector industrial metalúrgico.

Las empresas opinan:

Ever Cordero Manrique
Gerente General
First Control
"Esta presentación es una muestra del liderazgo de ABB en lo que se refiere a variadores de velocidad, se está imponiendo ante cualquier otra marca, ofreciendo una herramienta primordial para el desarrollo industrial a un precio muy accesible, con tecnología de punta y capacidades de trabajo a la más alta potencia".

Sandro Cerna
Gerente Técnico
Industrial Controls
"En esta nueva tecnología, el DTC se nota un entorno muy amigable, que facilita el servicio de la gente de planta. Llega a tener ahorros del 50% y una eficiencia en los mismo rangos. Además, se nota que tiene mayores virtudes, más compatible y amigable".

Gustavo Hernández
Gerente Corporativo de Colombia
Papelera del Sur
"La presentación del variador ACS 880, ha sido muy buena, no solo por la cantidad de información ofrecida, sino porque hemos podido ver su manejo en la sala y las diferentes ventajas que ofrece, respecto de la conectividad, eficiencia energética, control de fallas, adaptabilidad y compatibilidad con todo tipo de aplicaciones".

Henry Vergaray Lozano
Ingeniero Eléctrico
Cementos Lima
"A mi parecer, no se ha presentado un variador, sino la muestra de una nueva tecnología, con diferencias notables en ahorro energético, servicio integrado y compatibilidad. Respecto de la compatibilidad, se puede notar que el manejo de los diferentes sistemas y aplicaciones que se pueden acoplar rápidamente, por ejemplo en la industria cementera, que estimo en poco tiempo estaremos migrando al ACS880".

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp