Vietnam se ha consolidado como uno de los mercados de inversión más atractivos en la era de Industria 4.0. El índice de innovación global del país mejora constantemente y actualmente lidera el grupo de países en desarrollo con crecimiento regular. De acuerdo con la Estrategia de Transformación Digital Nacional, hasta 2025 el 50 por ciento de las pequeñas y medianas empresas de Vietnam cambiarán a plataformas digitales y desarrollarán al menos 80.000 iniciativas empresariales relacionadas con la tecnología digital.
Organizado por el Comité Económico Central y varios Ministerios, el Vietnam Industry 4.0 Summit es uno de los eventos más prestigiosos para altos directivos, centrado en el despliegue y desarrollo de Industria 4.0 en Vietnam. Con el tema "Estrategia y plan de acción de Vietnam para la adopción proactiva de la cuarta revolución industrial", el evento sirve este año como plataforma de alto nivel no solo para compartir conocimientos, debatir ideas y establecer contactos, sino para mostrar también las tecnologías y soluciones más innovadoras para la transformación digital.
El stand de ABB, que se centra en la temática "Conformar el futuro sostenible de Vietnam a través de la transformación digital", exhibirá algunas de sus innovaciones revolucionarias, que incluyen el sensor inteligente ABB Ability™, ABB AbilityTM Digital Powertrain, servicios conectados ABB AbilityTM y el cargador para vehículos eléctricos Terra54.
![El director general nacional de ABB, Brian Hull (primero desde la derecha en la imagen), acogió en el stand de ABB la visita del Sr. Nguyen Van Binh (segundo desde la derecha en la imagen), Presidente de la Comisión Económica Central de Vietnam.](https://resources.news.e.abb.com/images/2019/10/7/0/vietnam.jpg)
El sensor inteligente ABB Ability™ convierte motores, bombas y rodamientos montados tradicionales en dispositivos inteligentes conectados de forma inalámbrica y eficientes energéticamente. Mide parámetros clave de la superficie de los equipos, que pueden utilizarse para obtener información importante sobre el estado y el rendimiento de los equipos, con el propósito de que los usuarios identifiquen ineficiencias en su sistema y mitiguen riesgos relacionados con el funcionamiento y el mantenimiento. Se espera que el sensor inteligente ABB Ability™ ahorre hasta un 60 por ciento en costes de mantenimiento, reduzca un 70 por ciento el tiempo de inactividad no planificado y amplíe la vida útil del motor hasta un 30 por ciento.
ABB Ability™ Digital Powertrain integra datos de sensores y accionamientos con análisis basados en la nube a lo largo de una cadena completa de equipos industriales utilizados en entornos de fabricación: desde accionamientos y motores hasta bombas y rodamientos. Un elemento fundamental de ABB Ability™ Digital Powertrain reside en sus servicios de monitorización, que permiten el envío de datos a la nube desde cada cadena cinemática. A continuación, el operador puede visualizar estos datos a través de un sencillo panel de control. Combina conectividad y análisis de datos con la experiencia de ABB para ejecutar las operaciones de manera eficiente, predecible y segura. Gracias a ABB Ability™ Digital Powertrain, los clientes disfrutarán de mejor rendimiento con un número de incidentes hasta un 20 por ciento inferior y un tiempo de respuesta y recuperación de problemas hasta un 60 por ciento más rápido.
ABB demostrará también sus servicios conectados ABB AbilityTM. Los servicios conectados ABB AbilityTM, que se entregan a través de MyRobot de ABB, una interfaz sencilla e intuitiva, proporcionan datos prácticos en cualquier lugar y en cualquier momento que se desee para mejorar el tiempo de actividad de los robots y optimizar el rendimiento de los sistemas robóticos. Con los servicios conectados ABB AbilityTM, los clientes pueden reducir el número de incidentes hasta un 25 por ciento y conseguir un tiempo de respuesta y recuperación de problemas hasta un 60 por ciento más rápido.
Asimismo, se presentará por primera vez en Vietnam el cargador Terra 54 de ABB, diseñado sobre la base de una década de experiencia en carga rápida de vehículos eléctricos. Desarrollado para mejorar la facilidad de uso y fiabilidad posibilitando la carga continua hasta 500 V con una potencia de 50 kW en tan solo 15 a 30 minutos, forma parte de la cartera de soluciones conectadas ABB AbilityTM, la oferta digital unificada de la empresa para diferentes sectores, con más de 210 soluciones creadas hasta la fecha. Gracias a la conectividad que ABB AbilityTM ofrece, los operadores de las redes de carga para movilidad eléctrica pueden realizar distintas funciones, entre las que se incluyen la monitorización remota y la configuración de puntos de carga para resolver los problemas de los conductores. ABB Ability™ también permite dar servicio a los equipos con un tiempo de inactividad mínimo y flexibilidad para conectarse a cualquier red de carga y usar las soluciones de gestión de energía, pagos o servicios internos.
En Vietnam, el transporte representa una de las principales causas de contaminación del aire en áreas urbanas, de acuerdo con un informe del Ministerio de Recursos naturales y Medio Ambiente, bajo el título "Informe sobre medio ambiente 2016". ABB espera introducir los cargadores en el país para apoyar la movilidad urbana sostenible.
El sólido historial de logros entre industrias y empresas de servicios públicos en Vietnam durante los últimos 26 años, junto con la experiencia global de la empresa en servicios digitales y conectados durante más de cuatro décadas, ha conferido a los clientes vietnamitas la confianza necesaria para contar con ABB como socio en proyectos de transformación digital y proyectos para nuevas inversiones.
En la industria cementera, ABB ha colaborado con Tan Thang Cement en la creación de la planta de producción más moderna del país, equipada con las tecnologías digitales más recientes para ayudar a cumplir las metas de producción y eficiencia desde el primer día de actividad. En el sector hídrico, ABB ha trabajado con SAWACO para digitalizar la red de abastecimiento de agua en la ciudad de Ho Chi Minh con el propósito de garantizar un suministro de agua seguro, fiable y eficiente. En la industria automovilística, se despliegan robots de ABB en la fábrica más moderna de la región, conectados con servicios conectados ABB AbilityTM para garantizar el rendimiento óptimo de la instalación.
"Vietnam experimenta una fase estimulante de desarrollo con rápidos procesos de industrialización y urbanización, y un drástico aumento de la clase media. Ya sea en el ámbito de la digitalización, innovación, fabricación avanzada o infraestructura urbana, las tecnologías de ABB complementan perfectamente la hoja de ruta hacia el futuro de Vietnam. Como líder en tecnología, impulsaremos la adopción de tecnologías digitales entre las industrias de Vietnam y acompañaremos a la economía del país hacia su siguiente fase de crecimiento y sostenibilidad", afirma Brian Hull, director general nacional de ABB en Vietnam.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. ABB cuenta con una trayectoria de innovación de más de 130 años y con cuatro negocios globales enfocados en nuestros clientes: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, apoyados por la plataforma digital ABB AbilityTM. El negocio Power Grids de ABB será transferido a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y emplea a cerca de 147.000 personas. www.abb.com