Dentro de las soluciones en energías renovables, ABB para el mercado mexicano cuenta particularmente en la industria solar con inversores en baja tensión interconectados a la red, cajas combinadoras, transformadores de media tensión, tableros de distribución de media tensión y subestaciones de alta tensión. "Estamos muy satisfechos de nuestra presentación en esta exhibición para poder presentar ABB Solar por primera vez en México y dar a conocer la diversa gama de productos y soluciones para toda la cadena de valor de la energía solar que incluye una variedad de inversores solares, desde micro inversores hasta soluciones llave en mano para plantas eléctricas solares que aseguran un fácil mantenimiento, máximo aprovechamiento de la energía, y una gran confiabilidad. Por ejemplo, el modelo Micro Inversor, el más pequeño de los inversores para exteriores de ABB, es ideal para instalación en tejados." Mencionó César Alor, gerente de la Unidad de Negocios de Power Conversion de ABB en México.
Además de la presentación en The Green Expo, el portafolio de ABB para energía solar incluye inversores en baja, media y alta tensión así como una amplia gama de servicios, incluyendo operaciones, mantenimiento y monitoreo remoto.
Recientemente, ABB dio a conocer su alianza con Solar Impulse, el primer avión que puede volar día y noche sin necesidad de combustible y sin generar emisiones nocivas para el medio ambiente. El equipo de Solar Impulse ahora se prepara para su último reto tecnológico: volar alrededor del mundo en un avión impulsado exclusivamente con energía solar en 2015.
Esta colaboración demuestra el compromiso de ABB, uniendo a dos líderes globales suizos que se caracterizan por ir más allá de los límites de la tecnología y la innovación, para lograr un mundo mejor. ABB está convencido de que el apoyo a tecnologías pioneras e innovadoras, podremos superar la dependencia que actualmente tiene el crecimiento del consumo energético y el impacto ambiental. Actualmente ABB es líder global en soluciones de eficiencia energética, transporte sustentable y energías renovables.
Acerca de ABB
ABB (www.abb.com.mx) es líder en tecnologías de energía y automatización que permiten a los usuarios de servicios públicos e industria, aumentar su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en cerca de 100 países y emplea a alrededor de 145 mil personas. De origen sueco-suizo, su corporativo se encuentra en Zürich, Suiza. Las firmas recientemente adquiridas por ABB son: Ventyx, Baldor, Thomas & Betts y Power One. En México, ABB cuenta con oficinas de ventas para atender el país, entre las que destacan Monterrey, Guadalajara y Coatzacoalcos; un Campus de Manufactura e Ingeniería en San Luis Potosí desde donde exporta productos a los mercados de Norte y Sudamérica. Sus oficinas corporativas están ubicadas en el Estado de México. Campus de ABB reconocido con el MIREC Award 2012,como Best Renewable Project, al contar con un parque solar fotovoltaico con una capacidad de 1.2MW, y que permite a ABB operar en San Luis Potosí con energía limpia y evitar emisiones a la atmósfera de cerca de 1,700 toneladas de CO2 por año.
El Grupo ABB ha sido reconocido por su liderazgo global:
- Encabeza el ranking de Fortune sobre las compañías más admiradas de 2014 en su sector
- Líder mundial en tecnologías de energía y automatización, obtuvo la posición número siete entre 50 del ranking Best Swiss Brands 2014 de Interbrand; adicional a ser una de las mejores marcas suizas, también fue reconocida como la marca más valiosa B2B en Suiza; categoría que, por primera vez, fue incluida
- Una de las cinco empresas de tecnología limpia de la década en Europa, nominada por Cleantech Group, por su desarrollo para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos (EV)
- Reconocida con el premio Zayed Future Energy 2014 en reconocimiento a sus esfuerzos de impulsar la innovación, las energías renovables y la eficiencia energética. Premio en la categoría de "Grandes empresas" entregado en Abu Dhabi, la ciudad capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
- En el ranking de las compañías más éticas del mundo, en 2014 y 2013, del Ethisphere Institute
- En el ranking de Forbes 2013 entre las 2 mil empresas líderes a nivel global
- Por el MIT Technology Review, medio oficial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre las 50 empresas más disruptivas del mundo
- Por Thomson Reuters como uno de los 100 principales innovadores del mundo·500 empresas más importantes de México, por segundo año consecutivo, ranking elaborado por Expansión