ABB pone en servicio la línea de conexión al parque eólico DolWin2

ABB puso en marcha con éxito y entregó al cliente la línea de transporte que enlaza el parque eólico marino DolWin2 con la red de transporte germano-holandesa del operador TenneT.

DolWin2 es el tercer proyecto de conexión eólica marina que ABB ha ejecutado para TenneT en la costa alemana del Mar del Norte, después de los denominados BorWin1 y DolWin1. La línea de transporte de alta tensión en corriente continua (HVDC) enlaza los parques eólicos marinos con la red terrestre y tiene la capacidad de suministrar energía renovable a más de un millón de viviendas. DolWin2 se integra en el plan "Energiewende", concebido en Alemania para generar más de 6,5 gigavolts (GW) de electricidad eólica marina antes de 2020, y 15 GW antes de 2030.

Claudio Facchin, presidente de la división Power Grids de ABB comentó: "Estamos muy satisfechos de haber puesto en marcha con éxito y entregado el proyecto DolWin2, y quisiera agradecer a TenneT su constante confianza y cooperación. La tecnología HVDC es la preferida por su confiabilidad y eficiencia para transportar grandes cantidades de electricidad a larga distancia y con mínimas pérdidas. Es ideal para integrar en la red la electricidad renovable generada remotamente, y juega un papel principal en hacer de ABB el socio preferente para crear una red más fuerte e inteligente, en concordancia con nuestra estrategia de Siguiente Nivel".

La línea de 916 megavolts (MW) utiliza la tecnología de ABB HVDC Light®, basada en el convertidor estático de tensión (Voltage Source Converter - VSC). Incluye una estación convertidora de 320 kilovolts (kV) situada en una plataforma marina situada a 45 km de la costa. La estación conecta hasta tres parques eólicos marinos a la red terrestre de Alemania. El alcance del proyecto para ABB ha incluido el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de las estaciones compactas convertidoras terrestre y marina, así como los sistemas de cables tanto submarinos como subterráneos.

ABB fue pionera de la tecnología HVDC Light basada en VSC hace 20 años y actualmente es líder de mercado habiendo ejecutado 19 de los 25 proyectos VSC HVDC puestos en servicio en todo el mundo. En su límite superior, la tecnología alcanza actualmente ±640 kV con una capacidad de 3.000 MW, lo que supone suficiente electricidad para alimentar a varios millones de viviendas situadas a más de 2.000 kilómetros. El diseño del sistema hace posible las estaciones convertidoras compactas, una gran ventaja en aplicaciones como las situadas en plataformas marinas junto a los parques eólicos.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es líder tecnológico pionero en equipos de electrificación, robótica y cinemática, automatización industrial y redes eléctricas, para clientes de servicios públicos, industrias y transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando sus más de 125 años de historia de innovación, ABB en la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial y está impulsando la revolución energética y la cuarta revolución industrial. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 132.000 empleados. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp