ABB se adjudica un pedido de 100 millones de dólares para renovar un enlace histórico de HVDC en Estados Unidos

La modernización de la estación convertidora mejorará la confiabilidad de la línea eléctrica Pacific Intertie de 46 años de antigüedad.

ABB logró un pedido de más de 100 millones de dólares por parte de la compañía de servicios públicos norteamericana Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), para modernizar la actual estación convertidora HVDC (corriente continua en alta tensión) de Sylmar, en California. Esta estación es parte importante de la línea que une el noroeste del Pacífico con el sur de California, y se puso en servicio en 1970. El pedido se registró en el cuarto trimestre de 2016.

La estación convertidora Sylmar, ubicada al norte de Los Ángeles, es la subestación sur de la línea HVDC Pacific DC Intertie, de 1,360 km, que conecta con la estación convertidora Celilo cerca del río Columbia, en Oregón. La línea Pacific DC Intertie transporta electricidad desde el noroeste del Pacífico a tres millones de viviendas en el área de Los Ángeles. Normalmente la energía fluye de norte a sur, pero durante el invierno el norte consume grandes cantidades de electricidad para calefacción, mientras que en el sur hay menos consumo, por lo que el flujo se invierte. La Pacific Intertie permite que la electricidad fluya entre en el noroeste y el sur de California, ayudando a equilibrar el suministro de la demanda.

Claudio Facchin, presidente de la división Power Grids de ABB comentó: "La Pacific Intertie fue la primera gran línea HVDC que se instaló en Estados Unidos, y ha estado suministrando electricidad a millones de personas durante casi cuatro décadas. Estamos muy complacidos de volver a trabajar en este proyecto pionero. Tras el éxito de Celilo, la mejora de Sylmar contribuirá a asegurar el suministro eléctrico, a la vez que aportará mayor eficiencia y confiabilidad con un excepcional nivel de control. ABB es un líder global en tecnologías HVDC y este proyecto es una prueba más de nuestro compromiso de servicio y soporte durante toda la vida de los sistemas, lo que constituye un elemento clave de nuestra estrategia de Siguiente Nivel".

La digitalización será un aspecto clave de la actualización, dado que se instalará el sistema digital más avanzado de ABB denominado MACH para el control y protección del sistema. Tal y como se anunció anteriormente, Celilo, la estación convertidora del norte, fue la primera instalación del mundo en beneficiarse de una actualización con este nuevo sistema de control. Otros componentes esenciales de la mejora de la estación Sylmar son filtros de CA y CC, reactancias en derivación y equipos de medida y auxiliares.

El sistema digital MACH monitoriza, controla y protege el sofisticado hardware de la estación, gestionando miles de operaciones para garantizar la mayor fiabilidad que es posible alcanzar. También ayuda a proteger la línea de cortes no programados, tales como los producidos por rayos. MACH actúa como el cerebro de la línea HVDC y está diseñado para funcionar sin interrupción durante décadas. Incorporando registro avanzado de fallos y funciones de control remoto, el sistema MACH de ABB, es la solución más utilizada para controlar instalaciones HVDC y FACTS (sistemas flexibles de transporte de electricidad en corriente alterna), con más de 1,100 sistemas en funcionamiento en todo el mundo.

Desde que se adjudicó el contrato para construir la Pacific Intertie en 1965, ABB ha seguido ligada a esta línea realizando múltiples mejoras de rendimiento y de prolongación de vida a lo largo de los 46 años que la línea lleva funcionando. Éste es el sexto pedido a ABB para trabajar en la Pacific Intertie.

ABB fue pionera de la tecnología HVDC hace más de 60 años y ha ejecutado más de 110 proyectos de este tipo, lo que representa una capacidad total instalada de más de 120,000 MW, que suponen alrededor de la mitad de la base instalada global. ABB sigue estando en primera línea de la innovación en HVDC y está idealmente posicionada en el sector eléctrico, con capacidad propia de fabricación de todos los componentes esenciales de los sistemas HVDC.

Acerca de ABB
ABB es líder en tecnología pionera en electrificación de productos, robótica y movimiento, automatización industrial y redes eléctricas de potencia que atiende a clientes de servicios públicos, industria, transporte e infraestructura a nivel global. Desde hace más de cuatro décadas, ABB está escribiendo el futuro de la digitalización industrial. Con más de 70 millones de dispositivos conectados a través de su base instalada de más de 70,000 sistemas de control en todos estos segmentos, ABB está posicionada estratégicamente en beneficio de la Energía y la Cuarta Revolución Industrial. Con un legado de más de 130 años, ABB opera en más de 100 países con cerca de 135,000 empleados. www.abb.com.mx

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp