©Solar Impulse | Anna Pizzolante | Rezo.ch
ABB, líder en tecnologías de energía automatización, se enorgullece de acompañar a Solar Impulse y su tripulación en el vuelo alrededor del mundo impulsado únicamente por energía del sol.
Solar Impulse, basado en Suiza, anunció que el histórico vuelo comenzará a finales de febrero o principios de marzo en Abu Dhabi. En 2014, ABB y Solar Impulse formaron una alianza tecnológica y de innovación para avanzar en la visión compartida de reducir el consumo de energía e incrementar el uso de energías renovables.
"Solar Impulse inspirará a una nueva generación que adopta la innovación y la tecnología para resolver los retos más grandes del planeta", mencionó Ulrich Spiesshofer, CEO del Grupo ABB. "ABB acompañará a Solar Impuse en cada kilométro de este viaje", añadió.
Tres ingenieros de ABB se han unido al equipo de Solar Impulse contribuyendo con su experiencia y pasión. Su trabajo incluye la mejora de los sistemas de control para operaciones en tierra, mejora de la electrónica de recarga para el sistema de baterías del avión y resolver los obstáculos que surgan a lo largo de la ruta.
Video: ABB en la presentación del Solar Impulse 2
©Solar Impulse
En los 40,000 km de ruta del avión, los pilotos Bertrand Piccard y Andre Borschberg compartirán tareas mientras la aeronave hace paradas en ciudades como: Muscat, Oman; Varanasi y Ahmedabad en India; Chongqing y Nanjing en China; y Phoenix, Arizona en Estados Unidos. También harán una pausa en Europa o en el Norte de África.
Entre los retos a los que se enfrentarán antes de concluir su misión en Abu Dhabi a mediados de 2015, estará un vuelo sin descanso de cinco días y noches de China a Hawaii. El avión, impulsado por 17,248 celdas solares, se elevará más alto que el Monte Everest durante estos días para recargar completamente sus baterías y así permanecer en el aire durante la noche.
El entusiasmo de ABB sobre Solar Impulse no se deriva únicamente de la convicción compartida en la innovación y la tecnología, sino también desde el filosofía de la empresa: "Energía y Productividad para un mundo mejor". El distintivo de Solar Impulse concuerda con las aspiraciones de ABB de impulsar la eficiencia operacional, reducir el consumo de recursos, fomentar una transportación sustentable e incrementar la participación de energías limpias y renovables.
Como el segundo proveedor más grande de inversores solares y uno de los más grandes proveedores para la industria eólica, ABB es líder integrando renovables de forma eficiente y confiable a las redes eléctricas. ABB está ayudando a construir una red integral de recarga para vehículos eléctricos en Europa así como suministrando equipo clave para la red más grande de cargadores para vehículos eléctricos más grande en China.
Mira en 2 minutos cómo fue el ensamblaje del avión en su hangar en Suiza:
Piccard afirmó que la adición de ABB al equipo de Solar Impulse, con sus tecnologías líderes que permiten generar energía a partir de proyectos renovables e impulsar la eficiencia, ha reforzado la capacidad de la empresa de demostrar el poder de la innovación y las energías limpias.
"Esto es lo que el mundo necesita; de lo contrario, estaremos desperdiciando todos nuestros recursos naturales", mencionó Piccard, el pionero de la aviación suizo que formó parte del primer equipo que dio la vuelta al mundo en globo en 1999.
Desde 2010, Piccard, Presidente del proyecto, y Borschberg, Director General, han logrado establecer en conjunto ocho récords internacionales de aviación incluyendo por duración, altitud y distancia recorrida al cruzar Europa, El Norte de África y Estados Unidos en un avión prototipo impulsado solo por el sol.
ABB agradece y comparte esta visión que enciende un nuevo interés en la aeronáutica, en las tecnologías limpias y la energía renovable. "Juntos, necesitamos mover al mundo sin consumir la tierra. En términos muy simples, eso es lo que representamos". Mencionó el CEO de ABB, Spiesshofer.
Los invitamos a sumarse a esta inciativa, para la actualización del banner con las medidas y el formato aprobado; se anexan las instrucciones a continuación.
Instrucciones para agregar la firma digital de "Solar Impulse"
Para más información acerca de la alianza de ABB con Solar Impulse, visite el sitio: http://new.abb.com/betterworld
Para mayor información acerca de Solar Impulse, visite www.solarimpulse.com y para conectarse en redes sociales: facebook.com/solarimpulse, twitter.com/solarimpulse y google.com/+solarimpulse