La red urbana de refrigeración más grande del mundo

ABB entregó una solución completa de energía y automatización para las dos primeras fases del Sistema de Refrigeración Urbana de Marina Bay, en Singapur, el proyecto urbano de refrigeración más grande y ambicioso jamás emprendido.

Aclamada como una "millonaria ciudad dentro de otra ciudad", Marina Bay es una extensión de 360 ​hectáreas del centro de la ciudad y del actual distrito de negocios de Singapur. Construido sobre terrenos ganados al mar en el extremo sur de la isla-estado, Marina Bay se ha convertido en el nuevo centro de negocios, comercial y de entretenimiento de la ciudad.

Durante la década de 1990 cuando se inició el proyecto de Marina Bay, la refrigeración urbana se identificó rápidamente como el método más eficiente y rentable para proporcionar a los edificios de la zona un clima interior óptimo. Singapur tiene un clima ecuatorial cálido y húmedo, en el que las temperaturas durante el día raramente bajan de 30 grados centígrados.

Hasta la fecha, las fases 1 y 2 de la red de refrigeración urbana se encuentran en funcionamiento, ofreciendo 1.1 millones de metros cuadrados de alojamiento con aire acondicionado a través de dos plantas de producción de agua helada y una red de tuberías de 5 km.

Entre los edificios más emblemáticos enfriados por la red están el Marina Bay Integrated Resort o (un gran complejo comercial que incluye un casino, un hotel, un centro de conferencias, museos y teatros), el Marina Bay Financial Center, One Raffles Quay (un edificio de oficinas emblemáticos que es sede de cinco de los grandes bancos), y la oficina del Asia Square Hotel.

Con el tiempo, la red se ampliará a cinco plantas con una capacidad instalada de 900 megavatios, capaz de ofrecer 8 millones de metros cuadrados de espacio con refrigeración de eficiencia energética.
Las tecnologías de ABB juegan un papel clave en los proyectos de refrigeración urbana.

ABB está jugando un papel clave en este proyecto de refrigeración urbana mediante una vasta solución completa de control eléctrico e instrumentación para las dos plantas de producción de agua helada (una capacidad total de 157 MW), las tuberías de la red, y las estaciones internas por donde el agua fría entrará en los edificios.

La solución incluye celdas de media tensión, transformadores, centros de control de motores de baja tensión, drives de media y baja tensión, e instrumentación para la presión, flujo, temperatura y medición de BTU *.

Una de las características principales de la solución es el sistema SCADA de ABB, que monitorea y controla toda la red. Proporciona a los operadores información en tiempo real de la red y el rendimiento del equipo, y les permite optimizar la producción en línea con la demanda y los precios de la energía, maximizando así la eficiencia energética y minimizando los costos de operación.
Esta red establece una nueva referencia internacional de eficiencia energética para la refrigeración de edificios comerciales.
De acuerdo con los operadores de la red, el Singapore District Cooling, la red establece un nuevo punto de referencia internacional para los edificios comerciales en la producción eficiente de energía y distribución de agua fría. En comparación con las soluciones alternativas, reduce las emisiones de CO2 a 23,000 toneladas por año al ritmo actual de demanda. Se espera llegar a una reducción de 100,000 toneladas al año cuando la red esté completamente desarrollada.

ABB cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el mercado de la calefacción y refrigeración urbana, habiendo suministrado numerosas soluciones integradas de control eléctrico e instrumentación de redes grandes y pequeñas en Europa, China, América Central y el Sudeste Asiático.

* BTU - Unidad Térmica Británica: la cantidad de energía necesaria para calentar una libra (0.454 kg) de agua.

center

Marina Bay Sands Integrated Resort es uno de los lugares en los que la red de refrigeración urbana - alimentada, controlada y optimizada por soluciones de ABB - provee de agua fría. El complejo cuenta con un hotel de 2,560 habitaciones, un centro de convenciones y exposiciones de120,000 metros cuadrados, un centro comercial, un museo, dos teatros, seis restaurantes "celebrity chef", dos pabellones flotantes y un casino con 500 mesas. El complejo está coronado por un SkyPark de 340m de largo con una piscina de natación de 150 m, situada en la parte superior de la plataforma voladiza más grande del mundo que domina la torre norte de 67 m.



Descarga el nuevo folleto de ABB para soluciones de calefacción y refrigeración.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp