Optimización de líneas de envasado distribuidas a través de filtrado RLS

El sistema fue exitosamente implementado a través de un controlador AC800M en la línea de envasado de 205 litros del Complejo Industrial de Lubricantes y Especialidades (CILE) de YPF Argentina, en el marco de su plan de modernización integral para dicha planta. La productividad de la planta aumentó entre 1,5% y 15+%, y los operarios fueron liberados de distribuir manualmente el peso, tarea que demanda mucho tiempo.

Por Ing. Mariano Sternheim. / ABB en Argentina

En este artículo presentamos un filtro adaptativo estocástico RLS (cuadrados mínimos recursivo) de primer orden, para estimar en tiempo real el reparto óptimo de pesos de una línea distribuida de envasado de lubricante. Esta estrategia de optimización da cuenta de cambios en las variables de proceso que afectan el llenado en tiempo real, como la temperatura o presión del fluido.

Máquinas lineales de envasado
Los arreglos lineales para máquinas de envasado son comunes en muchos tipos de industria. Usualmente están equipados con PLCs de bajo costo, que ejecutan programas básicos para manejar el sistema. Su capacidad de procesamiento es limitada, y el acceso al código y reprogramación es muy difícil, y a veces imposible. No están orientados a optimizar la producción.

ABB, por otro lado, ofrece controladores de alta calidad y poder de procesamiento que permiten controlar el proceso de la planta, y, en paralelo, optimizarlo. Adicionalmente, el lenguaje de programación es fácil de leer, modificar y mantener. Es una solución diseñada para mejorar los programas y optimizar la producción.

Gráfico de la solución implementada por ABB Argentina en YPF planta La Plata.
Gráfico de la solución implementada por ABB Argentina en YPF planta La Plata.
center

El sistema descripto fue introducido en la línea de envasado de lubricantes de 205 litros del complejo CILE en YPF La Plata, Argentina, en el marco del plan integral de modernización tecnológica que YPF está llevando a cabo. Como parte de dicho plan se destaca la implementación del Almacén Inteligente (WMS), la renovación del sistema de control del Blending de lubricantes, de la planta de envasado de 205 litros, de la planta de envasado de 20 litros, y de las plantas de envasado de 1 y 4 litros, que se encuentran actualmente en etapa de desarrollo.

Uno de los objetivos de la política de YPF de modernización del control industrial de sus plantas es implementar optimizaciones en los procesos para aumentar la producción, disminuir el descarte de los insumos utilizados, aumentar la seguridad, etc, y en dicho contexto se solicitó una solución para el problema planteado en este artículo.

Queda así planteado, el problema a resolver y los objetivos a alcanzar. Haciendo click aquí podrá acceder al artículo completo que explica en forma detallada, la solución implementada y los resultados obtenidos por el equipo de Sistemas Industriales de ABB Argentina, liderado en este proyecto por el Ing. Mariano Sternheim.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp