¿Cómo funciona el sistema de los cargadores rápidos ABB para vehículos eléctricos?

En el día de hoy, ABB presentó a YPF, QEV e importantes autoridades del Gobierno, su cargador rápido para vehículos eléctricos, que será instalado en las estaciones de servicio de la petrolera de bandera argentina durante los próximos meses. En esta nota, te contamos qué es y cómo funciona esta nueva tecnología.

Cargador Terra 53 de ABB
Cargador Terra 53 de ABB
center

Esta mañana se llevó a cabo la reunión de lanzamiento del proyecto de instalación de más de 220 cargadores rápidos ABB para vehículos eléctricos en la red de estaciones de servicio de la petrolera de bandera argentina YPF. Estuvieron presentes el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ministro de Producción Francisco Cabrera, el secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires Juan José Mendez y autoridades de ABB, YPF y QEV. La primera fase del proyecto de u$s 13 millones contempla la instalación de los cargadores ABB en la red de estaciones de servicio de YPF en 2 años, gracias a una alianza entre la petrolera, la empresa QEV -quien realizará la instalación y operación- y ABB, que será su socio tecnológico para proveer los cargadores rápidos y realizar el mantenimiento de los mismos.

Pero ¿de qué se trata esta tecnología tan innovadora para nuestro país?

A partir de una alianza estratégica que ABB ha conformado con Microsoft, los cargadores están preparados para que el operador desarrolle su propia app. Este software permitirá al usuario geolocalizar el punto de recarga más cercano, realizar la reserva de turno de carga y pagar mediante tarjeta de crédito, un smartphone o RFID (billetera electrónica). La pantalla touch screen de 8″del cargador rápido guía al usuario a través del proceso de carga, lo que le brindará una experiencia de uso fácil, amigable y dinámica.

A su vez, la tecnología de los cargadores permitirá realizar la carga de batería del vehículo al 90% en un lapso de 15 a 30 minutos. Esta velocidad se logra a partir de la entrega continua de 50 kw de potencia.

Los cargadores rápidos se instalan típicamente en estaciones de servicio, estacionamientos, supermercados, restaurantes, shoppings y otros lugares en zonas urbanas, donde el usuario podrá cargar su vehículo en el tiempo que tarda en tomar un café.

Adicionalmente, a partir de la plataforma digital ABB Ability, el cargador rápido modelo Terra 53 estará monitoreado online. De esta manera, se puede efectuar el diagnóstico, resolución de problemas y actualización del software de manera remota.

El cargador rápido cuenta con los tres protocolos estándar y dominantes del mercado (CCS, CHadeMo y AC), lo que lo habilita para trabajar con vehículos eléctricos de distintas marcas. Estos protocolos y el trabajo que ABB realiza junto a las automotrices, aseguran su compatibilidad con futuros desarrollos tecnológicos en la industria de los vehículos eléctricos. La tecnología de carga rápida de ABB se utiliza también para la carga de buses eléctricos.

"ABB ya tiene una base instalada global de más de 5,000 cargadores rápidos conectados . Por otra parte las ventas de autos electricos crecen a un ritmo acelerado en Europa y Estados Unidos. En el caso de la Argentina nos pone muy contentos impulsar el desarrollo de la eletromovilidad juntos a importantes socios como YPF y QEV", dijo Frank Müehlon, Global Head de ABB del negocio de infraestructura de carga para vehículos eléctricos".

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp