ABB, compañía global de ingeniería líder en tecnologías eléctricas y de automatización, anunció hoy que concluyó con éxito el reemplazo del interruptor de máquina de 25.000 A de la Central Nuclear de Embalse en la provincia de Córdoba, que en 2007 había comenzado el Proyecto de Extensión de Vida útil de sus componentes.
En el marco de este plan, la Central Embalse encaró a fines de 2012 el cambio del anterior interruptor modelo DR36, que también había sido provisto por ABB durante el montaje de la planta.
El nuevo equipo de última generación, modelo HEC7A, se produjo en la fábrica de ABB en Suiza y es -en la actualidad- el más grande de su tipo en servicio en el país. De hecho, con un peso de más de 15 toneladas, 6,5 metros de largo, 3,5 de ancho y una altura superior a los 3 metros, debió ser traído en barco y transportado de forma especial por tierra hasta la Central, donde la instalación demandó 28 días y fue realizada en un 100% por personal de ABB en Argentina.
De esta manera la Central Nuclear de Embalse, la más grande del país con sus 648 MW de potencia, logrará mejorar su fiabilidad y reducir sus costos de mantenimiento de manera significativa.
"El excelente trabajo conjunto entre el personal de ABB en Argentina y la Central Nuclear de Embalse permitió llevar con éxito esta importante obra, trascendental para el Sistema Argentino de Interconexión", afirmó el Ing. Alejandro Smaha, Gerente Comercial de ABB en Argentina.
La puesta en funcionamiento del nuevo interruptor de maquina constituye otro paso significativo en el proceso de renovación de la central. Cuando todas las actividades del Proyecto de Extensión de Vida Útil concluyan, Embalse estará en condiciones de seguir operando por un nuevo ciclo de 25 años, obteniendo un aumento del 6% de su capacidad actual."
Acerca de Central Nuclear de Embalse
La Central Nuclear Embalse es, cronológicamente, la segunda Central Nuclear de nuestro país y la máquina térmica más grande de Sud América. Se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 mts. sobre el nivel del mar. Dista aproximadamente 100 Kms. de la ciudad de Córdoba, y a 700 kms. de la ciudad de Buenos Aires.