ABB, compañía global de ingeniería líder en tecnologías eléctricas y de automatización, anunció hoy la certificación ISO 50001 de su sistema de gestión de la energía en la Planta de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires. De esta forma, se convirtió en la primera empresa del país en obtener dicho reconocimiento.
La norma internacional ISO 50001, publicada en junio de 2011, especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la energía, que permitan a una organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía.
Disponer de un sistema de gestión de la energía certificado en su principal planta productiva del país (50.000 m2 cubiertos y 650 empleados), le permite a ABB iniciar un proceso de mejora continua apto para implementar los controles energéticos correctos, identificar las áreas en las que el consumo de energía puede ser reducido, disminuir costos energéticos a través de la aplicación de acciones simples de reducción de consumo energético y promover prácticas de eficiencia energética.
"La compañía ha entendido que el mundo dejó atrás la era de la abundancia energética y que hemos ingresado en un período de limitaciones; con el sólido sistema de gestión de la energía implementado, asumimos el compromiso de reducir el impacto ambiental poniendo a la eficiencia energética en el centro de la escena", afirmó Christian Newton, Country Manager de ABB en Argentina.
Con la incorporación del sistema de gestión de la energía, certificado conforme a la norma ISO 50001, la firma de origen suizo-sueco, es la primera empresa del país que opera bajo la cuádruple certificación, que incluye también: gestión de la Calidad (ISO 9001); gestión ambiental (ISO 14001); y gestión de la seguridad y salud ocupacional (OSHAS 18001).
El proceso de implementación del sistema de gestión de la energía que derivó en la certificación, contó con un equipo de gestión de la energía que involucró transversalmente a todas las áreas de la empresa.
Como parte de la implementación, se capacitó a todo el personal de planta y contratistas estables de la misma, se fijó una línea de base energética, se establecieron indicadores de desempeño y se definieron metas y objetivos de reducción.
El plan de uso eficiente de la energía contempla el reemplazo de luminarias y mejoras de infraestructura en la totalidad de la Planta a partir de este año.
La norma del sistema de gestión de la energía prevé también la posibilidad de elevar el estándar con la incorporación de energías alternativas. Desde 2010 ABB en el techo de la planta certificada, 160 m2 de paneles solares que la alimentan de energía eléctrica. El sistema tiene la capacidad instalada para proveer el 5% de la potencia que necesita la planta en su funcionamiento cotidiano.