EMFER ha construido y puesto en servicio cinco formaciones con coches Doble Piso, únicas en Latinoamérica, que son operadas por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) en el ramal Once - Moreno de la Línea Sarmiento. Estos trenes están compuestos por nueve coches, cinco de ellos simple piso que concentran todos los equipos tracción y cuatro Doble Piso, que permiten incrementar la capacidad de transporte.
A partir del acuerdo tecnológico con ABB, se ha logrado diseñar una propuesta que consiste en la construcción de trenes compuestos íntegramente por coches Doble Piso, gracias a la incorporación de una nueva cadena de tracción de última tecnología desarrollada por ABB. Esta alternativa de aplicación tecnológica permitirá incrementar considerablemente la capacidad de transporte de la Línea Sarmiento, brindando mayor comodidad y confort a los más de 9 millones de pasajeros que mensualmente utilizan el servicio.
El equipamiento diseñado por ABB, denominado cadena de tracción, posibilita la propulsión eléctrica de los nueve coches Doble Piso a través la instalación de componentes en sólo tres de los coches de una formación, entregando una potencia de 4,2 MW. La versión prototipo de esta formación se encuentra en etapa de ingeniería y está prevista su puesta en servicio hacia fin de año.
En ferrocarriles, ABB es un proveedor líder de tecnologías innovadoras y confiables destinadas a fabricantes de trenes y operadores ferroviarios. Su propuesta abarca desde el material rodante y la infraestructura, hasta los sistemas de compensación de cargas y mejora de calidad de transmisión de corriente, soluciones de gestión de redes y sistemas de supervisión.
La construcción de los trenes Doble Piso es un desarrollo tecnológicamente innovador y de industria nacional. Las formaciones Doble Piso cuentan entre otras comodidades con aire acondicionado, televisión digital terrestre a bordo, carteles indicadores electrónicos y su construcción contó con la asistencia del INTI en la certificación de la norma ISO 9000 y en el diseño y el ensayo de componentes del proceso productivo.
Marco legal
EMFER se encuentra trabajando desde principios de 2010 en la construcción de veinticinco formaciones con coches Doble Piso para la Línea Sarmiento que opera TBA, proyectadas originalmente de acuerdo al Programa de Obras, Trabajos indispensables y Adquisición de Bienes determinado en el Decreto 1685/2005 del Gobierno Nacional, firmado por el entonces Presidente de la Nación, el Dr. Néstor Kirchner.
Posteriormente, la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante la Resolución 722/2008, estableció mediante un contrato con EMFER la construcción de las mencionadas formaciones, por un monto total de inversión de $ 1.100 millones. Cinco de las veinticinco formaciones con coches Doble Piso ya están entregadas y puestas al servicio de la empresa Trenes de Buenos Aires.
Acerca de EMFER
Emprendimientos Ferroviarios S.A. (EMFER) es una empresa de capitales nacionales perteneciente al Grupo Cometrans S.A. que provee de productos y servicios de calidad al mercado de la industria metalmecánica, orientados principalmente al transporte ferroviario. La idoneidad y experiencia en la fabricación, reparación y modernización de coches ferroviarios permite colaborar con sus clientes y socios en el logro de sus objetivos. La aplicación de las tecnologías apropiadas, la incorporación de innovaciones y la celebración de acuerdos con socios estratégicos abre las puertas al desarrollo de nuevos productos y mercados, tanto locales como internacionales.
EMFER posee una planta industrial ubicada en la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, de 131.560 metros cuadrados, de los cuales 55.712 m2 se encuentran cubiertos con distintos tipos de talleres. Entre los proyectos más importantes, EMFER ha diseñado en forma integral y exclusiva los nuevos coches ferroviarios Doble Piso, únicos en Latinoamérica, que permitieron dar una respuesta concreta y tecnológicamente factible a la creciente demanda de transporte de la Línea Sarmiento que opera la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
Acerca de ABB
ABB es un líder en tecnologías eléctricas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 130.000 personas.
En Argentina ABB está presente desde 1922. Posee tres plantas productivas ubicadas en Valentín Alsina y Martínez, Provincia de Buenos Aires y en Bella Vista, Provincia de Tucumán, donde emplea a más de 1.000 colaboradores. Desde allí produce insumos eléctricos de baja y media tensión, y brinda servicios de ingeniería para el mercado nacional, regional y global.