El próximo 22 de diciembre a las 18.30hs en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se llevará a cabo una charla sobre el proyecto Thornton Banks, que corresponde a la construcción en Bélgica, de una estación transformadora en el mar para transferir energía desde un parque eólico a tierra firme. Será en el salón Ing. Humberto Ciancaglini de la sede de Av. Paseo Colón 85 de la facultad.
La charla se centrará en los detalles técnicos de la conexión eléctrica del parque eólico a tierra firme, así como la ejecución de la mencionada parte del proyecto incluyendo la subestación en altamar y cables submarinos.
El orador será el Ing. Electromecánico con orientación en Electrónica de la UBA Jorge Brischetto, quien ha ejercido la profesión de ingeniero por más de 30 años en ABB y actualmente se desempeña como Project Manager en la división Power Systems de ABB en Suecia.
El encuentro es organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la FIUBA con el apoyo de ABB y el capítulo Argentina de PMI (Project Management Institute).
La capacidad instalada de este parque eólico ubicado a 30 kilómetros de la costa belga es de 325MW, suficiente para alimentar a 300.000 hogares con energía eléctrica. Thornton Bank está en operación comercial a 100% desde 2013 y constituye el 7% de la energía renovable de Bélgica.
La entrada es libre y gratuita con inscripción vía mail a graduados@fi.uba.ar, enviando los siguientes datos: apellido y nombre; correo electrónico; teléfono; graduado/estudiante; carrera; universidad; institución relacionada y/o empresa.