El proyecto demandó una inversión de 1 millón de dólares para adecuar la infraestructura de la nave e incorporar tecnología de punta que permite la tecnificación del proceso productivo. Así, la empresa preveé incrementar sustancialmente la eficiencia en el proceso de fabricación, aumentando considerablemente la capacidad de producción de celdas secundarias aisladas en aire.
Diseñadas para atender las necesidades del mercado inmobiliario (shoppings, bancos, hospitales, etcétera), de infraestructura (aeropuertos, plantas de agua) y de distribución pública, las celdas de ABB ofrecen a los usuarios una amplia gama de unidades funcionales de sencilla instalación que satisfacen las necesidades de distribución, garantizando la seguridad de las personas, la continuidad del servicio y el cuidado medioambiental.
"La modernización del área de media tensión de nuestra planta es muy significativa ya que nos permite aumentar la cantidad de celdas producidas y fortalecer nuestra posición en el Mercado Regional, teniendo en cuenta que un 70% de la producción es destinada a la exportación", manifestó Gaspar Urman, Manager de la Unidad de Media Tensión de ABB en Argentina.
Además de la inversión en infraestructura, ABB capacitó en las plantas de Italia a un grupo de empleados y líderes del proyecto, como parte del proceso de transferencia tecnológica que realiza el Grupo ABB a la filial nacional.
La nueva línea de producción, combina el arte de la tecnología desarrollada por el área de I+D de la compañía, con la amplia experiencia de ABB para crear productos versátiles y sencillos, competitivos y eficaces, basados, en este caso, en un funcionamiento modular que alcanza todos los requisitos del mercado regional.
Dentro del mercado de productos y sistemas de media tensión, ABB cuenta con un portfolio muy amplio en el que se destacan equipos tales como las celdas de media tensión ya mencionadas; celdas de media tensión para distribución primaria de energía; relés de protección; interruptores para montaje interior o a la intemperie, reconectadores, seccionalizadores, transformadores, entre otros.