Santiago, agosto de 2012.- En pleno funcionamiento se encuentran los dos transformadores desfasadores ABB inaugurados por Transelec con la presencia del Subsecretario de Energía, Sergio del Campo, el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza y el Gerente General de Transelec, Andrés Kuhlmann.
El proyecto marcó un hito al permitir que la línea Cerro Navia - Polpaico opere en su máxima capacidad regulando el flujo de acuerdo a las necesidades del sistema, condiciones hidrológicas y la demanda eléctrica. Con esto, se consigue una mayor estabilidad del Sistema Interconectado Central (SIC) al mismo tiempo que se incrementa la transmisión desde el norte hacia Santiago en 400 MW, el equivalente aproximado a dos centrales térmicas.
"Se trata de dos transformadores inmensos de 220 kV y 350 MVA cada uno que regulan los flujos de potencia de la línea Cerro Navia - Polpaico. Esto se logra jugando con un ángulo entre la corriente de tensión de estas dos líneas, permitiendo pasar mucha más energía y regulando con ello el flujo de potencia. En un tiempo récord de tres años y minimizando impactos en el entorno Transelec consiguió incrementar la transmisión y eso es algo realmente único", aseguró Rafael Pedrucci, Gerente de la Unidad de Negocios Local de Network Management (PSN) de ABB en Chile.
Abelardo Martínez, Project Manager de Protecciones y Control de ABB en Chile, explicó que desarrollaron un algoritmo de control de flujos que permite regular de manera manual o automática el flujo de potencia dependiendo de las necesidades propias del sistema y en función de cargas y demandas. Para automatizarlo utilizaron un sistema SCADA también ABB.
El suministro completo de ABB abarcó los transformadores, fabricados en su planta de Bad - Honnef en Alemania, toda la parte de control y protecciones y el Sistema SCADA.
"Al finalizar el proyecto recibimos las felicitaciones de nuestro cliente final no tan sólo por el cumplimiento de los plazos, sino que también por el desarrollo realizado y por la actitud para enfrentar este desafío de llevar adelante un proyecto único en Chile", enfatizó Abelardo Martínez.
El Vicepresidente de Operaciones de Transelec, Rodrigo López, destacó la importancia de incorporar la innovación tecnológica en el crecimiento del sistema, permitiendo optimizar la infraestructura de transporte existente en el país. "Esta es la real relevancia de introducir tecnología de punta al sistema eléctrico chileno: maximizar el uso de la red ya existente minimizando los impactos en el entorno, lo que permite enfrentar el crecimiento de la demanda en periodos que sabemos son difíciles para el sector".
En el marco de la ceremonia de inauguración el Subsecretario del Campo enfatizó que estos desarrollos están en línea con la Estrategia Nacional de Energía que tiene como objetivo principal obtener una energía más limpia, económica y segura.
"Hoy en día la producción y el consumo de energía están prácticamente al mismo nivel y estas tecnologías contribuyen en gran medida a enfrentar estos crecimientos en la demanda optimizando la infraestructura ya existente", concluyó, Rafael Pedrucci.