ABB en Chile participará en primer proyecto minero de Región de Arica y Parinacota

Con el suministro de un rectificador y su correspondiente filtro de armónicos la multinacional aportará en el desarrollo de la mina propiedad de Pampa Camarones S.A.

center

Santiago, octubre de 2012.- Una modalidad de pago a seis años a través del banco BNDS de Brasil fue lo que ofreció ABB en Chile a Minera Pampa Camarones S.A. para la adquisición de dos sistemas rectificadores MCR 200 de 6 pulsos, 12 kA y 120 V cada una con su respectivo filtro de armónicos todos ABB, a objeto de apoyar la reapertura de la actividad minera en la Región de Arica y Parinacota con el proyecto del mismo nombre.

El proyecto completo contempla una inversión estimada de 60 millones de dólares en su primera fase, generando una importante cantidad de empleos tanto en la fase de construcción, como en la operación. En este contexto ABB participará con el suministro de productos críticos para la operación en régimen de la planta.

"Es un orgullo el poder entregar nuestra tecnología y contribuir con esto a reactivar la actividad minera en la zona. Nuestros equipos deben estar funcionando en planta en julio del 2013 provienen de Brasil y son de la más avanzada tecnología" asegura Cristian Martin, Product Manager de Rectificadores de ABB en Chile.

El ejecutivo participó como representante de ABB en la primera tronadura del yacimiento Salamanqueja, el que contó con la asistencia del ministro de Minería, Hernán de Solminihac; el intendente de la Región José Durana y el senador Jaime Orpis.

"Este proyecto tiene una importancia social muy grande al fomentar la economía del lugar y agradecemos a Pampa Camarones la posibilidad de involucrarnos con este suministro", finalizó Cristian Martin.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp