Experto de ABB en Chile destacó potencialidad local para desarrollo de industria de energía solar

De acuerdo a los últimos estudios, nuestro país posee un potencial de instalación inmediato de 450 MW de energía solar tan sólo en el SING.

Cleiton Silva, , Sales & Market Manager de Power Generation de ABB en Chile en Seminario Cigré.
Cleiton Silva, , Sales & Market Manager de Power Generation de ABB en Chile en Seminario Cigré.
center

Santiago, noviembre de 2012.- "La energía solar será una realidad en Chile en el corto plazo", asegura Cleiton Silva, Sales & Market Manager de Power Generation de ABB en Chile, en el marco del Seminario Cigré 2012 "Generación Limpia de Energía Eléctrica".

En la oportunidad, el experto destacó el gran potencial de nuestro país para el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), específicamente la solar, y las soluciones que ABB tiene disponibles. "Chile tiene una ventaja comparativa sobre otros países, pues posee abundancia de todas las fuentes de ERNC. Hay mucha agua a disposición, mucho viento, mucho sol y además biomasa. Es por eso que estoy seguro que el desarrollo de las energías renovables se establecerá en Chile de manera inexorable. Específicamente en el tema solar, el último estudio divulgado por el CDEC-SING indica que hay un potencial para la instalación inmediata de 450 MW de este tipo de energía en el norte, lo que no es una cantidad despreciable si se considera que hoy hay sólo 2,4 MW en operación", explica.

En este sentido, el ejecutivo de ABB en Chile detalló las soluciones que ofrece la multinacional helvética, tanto en energía termo solar como en fotovoltaica. "ABB tiene más de 20 años de experiencia en la industria termo solar y más de un tercio de las plantas existentes en el mundo utilizan nuestra tecnología. Además, junto a la firma alemana Novatec Solar, ABB ha innovado con el desarrollo de una tecnología que utiliza espejos planos en vez de curvos, que ofrece una serie de beneficios como por ejemplo la alta eficiencia de la planta, la menor utilización de material y una instalación más sencilla, reduciendo los costos. Vale aún resaltar que nuestra tecnología utiliza mucho menos agua que la tradicional, tanto para lo que sea limpieza de los espejos (un ahorro de cerca de 90%) como para el mantenimiento del ciclo cerrado de agua. Eso es fundamental, pensando que estas soluciones tienen sus mayores ventajas en la industria minera en el norte del país, donde el agua es un recursos escaso", asegura Silva.

Asimismo, señala que ABB no sólo provee los equipos para estas tecnologías, sino que también soluciones completas e integrales, lo que incluye el diseño, la fabricación de equipos, el suministro, la instalación y la puesta en marcha de las plantas, y que su presencia en nuestro país asegura la ayuda, asesoría y mantención a lo largo de toda la vida útil de la planta.

Para finalizar, Cleiton Silva augura que en el futuro el desarrollo que tendrá este tipo de energía en Chile podría desplegar una industria especializada en nuestro país, que incluso le permita exportar tecnologías a otros países de la región.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp