ABB suministra subestaciones encapsuladas de 220 kV a Transelec y Codelco

La multinacional se adjudicó, casi simultáneamente, una GIS de alta tensión para la Subestación Maitencillo de Transelec y otra para Ministro Hales.

center

Santiago, julio de 2011.- Con pocos meses de diferencia, ABB se adjudicó el suministro de dos importantes subestaciones encapsuladas en gas SF6 o GIS de 220 kV en Chile, la primera para el proyecto Ministro Hales de Codelco, ubicado en la Región de Antofagasta, y la segunda para la ampliación de la subestación Maitencillo de Transelec, emplazada en las cercanías de Huasco, Región de Atacama.

Ambos proyectos ofrecen entre sus beneficios una reducción del espacio a utilizar de hasta un 80% en comparación con una subestación tradicional, además del escaso mantenimiento y la alta confiabilidad de este tipo de tecnología.

En Ministro Hales, ABB en Chile se adjudicó el paquete eléctrico principal, incluyendo dentro del suministro accionamientos Gearless Mill Drives (GMD), transformadores de poder, switchgear de media tensión y la subestación GIS de alta tensión.

"En la subestación Maitencillo de Transelec destaca el hito de ser la primera encapsulada de 220 kV que se pondrá en servicio en esta empresa transmisora", señaló Rodrigo Garrido, Account Manager para Utilities de ABB en Chile.

Un equipo compuesto por especialistas de ABB Brasil, Suiza y por supuesto Chile, serán los encargados de desarrollar la ingeniería, el montaje en terreno y puesta en marcha de la GIS para la subestación Maitencillo, que entraría en funcionamiento a principios de 2012.

La necesidad de otorgar confiabilidad al Sistema Interconectado Central (SIC) y al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), evitando la caída de las redes, es uno de los motivos centrales por lo que las empresas están optando por las subestaciones encapsuladas en Gas SF6.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp