ABB en Chile tuvo destacada participación en Expominera del Pacífico 2012

La empresa de tecnologías estuvo presente con su portafolio de motores Baldor (Nema) y sus envolventes con características antisísmicas.

Mario Maragaño, Esteban Lagos y José Simpson de ABB en Chile en el stand de la compañía en Expominera del Pacífico.
Mario Maragaño, Esteban Lagos y José Simpson de ABB en Chile en el stand de la compañía en Expominera del Pacífico.
center

Santiago, septiembre de 2012.- Con una importante presencia, ABB en Chile cerró su participación en Expominera del Pacífico 2012, feria que reunió a más de 5.000 asistentes en la ciudad de Iquique.

En la ocasión, la empresa global además de estar con su stand corporativo, donde presentó soluciones para minería de su división Discrete Automation & Motion (DM), compartió instalaciones en otro módulo con uno de sus principales distribuidores a nivel nacional, la firma Eecol Electric, junto a la cual mostró los avances de su división Low Voltage Products (LP).

Julián Vera, Product Manager de Envolventes y productos a Riel DIN de la división LP de ABB en Chile, señaló que el compartir el stand con Eecol les permitió fortalecer su relación con este distribuidor y mostrar que están en la zona para todos los requerimientos que los clientes de esta industria necesiten.

En la instancia se dio a conocer la certificación sísmica que ofrecen los Envolventes ABB, que poseen una resistencia sísmica de 0.5 y 0.75g, aptos para soportar magnitudes de 10 grados en intensidad de Mercalli y 7,5 grados en escala de Richter. "A partir de 2011 contamos con certificación sísmica para la zona 4 bajo la IEC 68-3-3. Para la ejecución de la prueba, el envolvente se encuentra integrado con equipos eléctricos, los cuales están además energizados y son instalados en una mesa vibratorio fijados a piso a través de pernos M12, para luego generar la fuerzas de gravedad (g) en sus 3 direcciones X,Y,Z", cuenta Vera.

Asimismo, durante la exposición, se presentó a los asistentes la familia de Armarios IS2, la primera diseñada para cuadros eléctricos de automatización, mando y control, pudiendo unirse lateralmente para crear sistemas y configuraciones. Se trata de cuadros componibles en kits para montaje a pavimento.

Por su parte, Esteban Lagos, Product Manager de Motores Eléctricos de la División DM de ABB en Chile, destacó la importancia de estar presentes en la feria y la base instalada existente en el sector de algunas de las tecnologías que exhibieron. "En el caso de los accionamientos o drives, ABB tiene un alto aporte en las mineras de la zona. En Collahuasi por ejemplo, tenemos un porcentaje elevado de participación con nuestros drives de baja y media tensión para distintas aplicaciones y áreas. Con motores eléctricos en tanto, uno de nuestros aportes principales se encuentra en nuestra marca Baldor Reliance, en baja y media tensión así como nuestros motores ABB en media tensión".

Bajo esta línea, el ejecutivo resaltó la presencia en el stand de ABB del portafolio de motores Baldor, fabricados bajo norma americana. "El 70% de la compra de motores en la zona es bajo norma Nema y es por eso que privilegiamos la presencia de este equipo, para que nuestros clientes comiencen a asociar Baldor con el prestigio de ABB. El motor que presentamos atiende la norma petroquímica IEEE 841, de alto desempeño en los ambientes más severos del mercado y que cumple con variados requerimientos técnicos de manera muy eficiente atendiendo niveles de eficiencia Premium, considerando adicionalmente garantía de 5 años debido a sus características constructivas. Asimismo mostramos lo nuevo que estamos lanzando: el motor síncrono de reluctancia ABB, que entrega un alto performance de operación y eficiencia para el usuario, con bajos niveles de pérdidas magnéticas. Esto permite, debido a su diseño, lograr niveles de eficiencia IE4 o bien lograr reducir hasta 2 tamaños de carcaza, para la misma potencia entregada por un motor de jaula de ardilla como los existentes en el mercado. Para lograr de manera importante este performance, el motor debe ser accionado con un drive ABB".

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp