ABB en Chile presentará últimas tecnologías en subestaciones encapsuladas

La compañía será muy pronto pionera en la introducción de Sistemas Compactos PASS en 220 kV al mercado local.

center

Santiago, abril de 2012.-A objeto de dar a conocer a sus clientes los más recientes avances en Sistemas Compactos PASS, en Subestaciones encapsuladas en gas (GIS) y en proyectos de subestaciones llave en mano, ABB en Chile organizará el seminario Subestaciones ABB: Una solución adecuada para cada proyecto.


El evento estará liderado por expertos ABB de sus fábricas en Suiza, Alemania e Italia, quienes presentarán la amplia gama de subestaciones aisladas en gas y aire que posee la compañía, abarcando niveles de tensión de hasta 1.100 kV.

Algunos de los temas de las exposiciones serán: GIS de alta tensión en 170 kV y 800 kV, de media tensión hasta 36 kV, proyectos de subestaciones llave en mano, sistemas de protecciones y control, y tecnología PASS.

Con respecto a los sistemas Compactos PASS, una innovadora subestación híbrida que combina aislación en gas y en aire, ABB en Chile se convertirá muy pronto en el primero en introducirlos en 220 kV al mercado local, al suministrarlos a un importante proyecto minero.

En el seminario se presentarán las ventajas y aplicaciones de las distintas soluciones, como es el caso de la tecnología GIS, que permite reducir hasta en un 70% el tamaño de una subestación eléctrica, lo que ha hecho posible instalarlas en medio de las ciudades y en otras zonas antes restringidas.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp