Subestación Encuentro de Transelec Norte
Santiago, enero de 2012.- Con excelentes resultados ABB finalizó la modernización del sistema de control de la Subestación Encuentro, propiedad de Transelec Norte, y una de las troncales del SING, instalación eléctrica que aporta el 30% de la potencia instalada de Chile y que abarca 3 regiones del norte del país, la XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá y II Región de Antofagasta.
El proyecto consistió en el reemplazo del Sistema SCADA por un MicroSCADA SYS 600C proveniente de la fábrica de la compañía en Finlandia, además del reemplazo de once controladores de paño y servicios auxiliares por equipos de la familia Relion® 670 de ABB, de fabricación Sueca.
"Utilizamos la última tecnología a nivel mundial, tanto a nivel de software para integrar los datos provenientes de la subestación en una sala de control y despacharlos al Centro de Operación Zonal (COZ) de Transelec, como para reemplazar los antiguos controladores de paño, por controladores de la familia Relion® REC 670, llevando la comunicación de todo el sistema de control al estándar IEC 61850", explicó Eduardo Coloma, Project Manager de la División Power Systems de ABB en Chile.
Informó que el proyecto culminó en agosto de 2011, pero las pruebas SAT abarcaron un periodo de cuatro meses de trabajo continuo con paños energizados en la subestación antes de la aceptación y firma por ambas partes.
Juan Martínez, Marketing & Sales Manager del área de Sistemas de Control y Protecciones de ABB en Chile, destacó los buenos comentarios que recibieron de Transelec Norte, gracias a un trabajo minucioso que se consiguió realizar sin afectar la operación o el desempeño de la subestación y que además incluyó la digitalización de los planos.
Para Juan Peñailillo, Supervisor de control de Transelec Norte y quien estuvo a cargo del proyecto, la experiencia con ABB fue muy positiva. "La Subestación Encuentro es una de las más importantes que tenemos en el SING, además está programado el ingreso de nuevos paños, por lo que era fundamental contar con un sistema de control moderno que fuese capaz de integrarlos con facilidad".
Junto con la tecnología suministrada destacó la labor de los especialistas de ABB y su excelente capacidad de respuesta a la hora de brindar asistencia técnica.
"Estamos muy orgulloso del resultado. Se trabajó con las líneas energizadas sin impactar en la operación normal y cumplimos con las expectativas de fiabilidad, además de entregarles un soporte online continuo gracias a que se trabajó con especialistas locales", destacó Martínez.
La subestación Encuentro abastece a tres de las más importantes compañías mineras del país como son Collahuasi, Spence y El Tesoro, además de ser crítica para el SING.