Zurich, Febrero de 2011.- ABB, grupo líder en tecnologías de potencia y automatización, se adjudicó contrato por un valor de 47 millones de dólares con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), la más grande productora de cobre del mundo, para suministrar un paquete de Gearless Mill Drives (GMD) y equipamiento eléctrico que incrementará la productividad y disminuirá el consumo energético de la nueva División Ministro Hales de Codelco en el norte chileno.
La inversión más grande registrada en la historia de Codelco, incluye una nueva mina a cielo abierto y una planta concentradora que se espera alcance una producción anual por sobre las 160 mil toneladas métricas de cobre fino. El Proyecto Ministro Hales tiene programado entrar en producción en el 2013 y se localiza a tan sólo seis kilómetros al norte de Calama, a una altitud de 3.000 metros, en el desierto de Atacama.
Los GMDs de ABB son actualmente los de más alta confiabilidad y eficiencia energética, entregando la mayor productividad a las plantas. El alcance del suministro incluye tres sistemas GMDs, un sistema de 12 Megawatts (MW) para el Molino SAG y dos sistemas de 8.9 MW para los Molinos de Bolas. Adicionalmente el paquete eléctrico asignado incluye, una completa Subestación en 220 Kilovolts (KV) aislada en gas (GIS), el Switchgear en 23 kV GIS con su equipamiento auxiliar asociado siendo esta solución integrada en tres salas eléctricas y los Transformadores de Potencia Principales. El suministro incluye ingeniería de detalles, instalación y entrenamiento.
"Nuestra completa oferta de automatización e infraestructura eléctrica, combinada con el alto nivel de nuestros expertos en esta específica industria, entrega a nuestros clientes una base sólida y energéticamente eficiente para aumentar la confiabilidad y la productividad de sus plantas". Dijo Veli- Matti Reinikkala, Líder de la División Power Automation del Grupo ABB. "ABB es pionero en el desarrollo de la solución Gearless Mill Drives haciendo frente a los desafíos de producción que enfrentan día a día la operación minera".
En el mundo, el primer GMD fue puesto en marcha por ABB en 1969, y al día de hoy aún se encuentra en operación productiva, comprobándose con esto su alta rentabilidad, eficiencia energética y confiabilidad en el largo plazo.