Expositores y asistentes de la División Power Grids de ABB
Santiago, abril de 2016.- Como números bastante grandes calificó, Marcelo Padilla de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, el potencial de ahorro que ofrecen los transformadores de distribución. Es por esto que informó que están siendo asesorados para definir parámetros como etiquetas de estos equipos y estándares mínimos que permitirán transparentar la información del mercado y tener una línea base para conocer con exactitud la situación del país al respecto.

El representante del Gobierno fue parte de los expositores en la sexta versión del Seminario de transformadores de ABB en Chile que esta vez giro en torno a la Eficiencia Energética que ofrecen las nuevas tecnologías, pues según palabras del mismo personero: "A nivel internacional se podría ahorrar el equivalente al consumo de Inglaterra si logramos mejorar la eficiencia de los transformadores".
"La pérdidas globales de los transformadores se estiman en cerca del tres por ciento y sabemos que con un esfuerzo razonable este monto puede reducirse en un tercio. En cuanto a los transformadores de distribución este número puede subir hasta el 80% en comparación con algunos de los equipos que se usan hoy en día", aseguró Kai Pollari, Gerente de Eficiencia Energética para la Unidad de Transformadores de ABB.

Para Mario Alberto Arbeláez, Gerente de Ventas de la Unidad de Transformadores para Sudamérica de ABB, el uso de tecnologías eficientes en estos equipos es una tendencia global encabezada por Europa y Estados Unidos, a la que ahora se están incorporando los países de la Región liderados por Chile con el apoyo de sus Gobiernos. "Estamos evidenciando de que hay conciencia de no comprar el equipo más barato, sino que el más eficiente", informó.
En este sentido, Olgierd Eysymontt, Especialista Eléctrico de la Vicepresidencia de Ingeniería de Angloamerican, afirmó que: "Estamos continuamente buscando nuevos desarrollos y nuevas técnicas que nos permitan mejorar la eficiencia energética de nuestros procesos. Es una búsqueda constante".
En tanto, Franklin Azócar, Analista Senior en Sistemas Eléctricos de la Superintendencia de Minas Subterráneas de Codelco Andina, destacó que los nuevos desafíos que tienen en materia de eficiencia energética están alineados con las soluciones que les permiten hacer sustentables cualquier tipo de actividad económica del país.
José Antonio López, de la fábrica de transformadores de Zaragoza de ABB en España, enfatizó que cuentan con equipos eficientes para optimizar procesos y reducir los costos de sus clientes en diferentes aplicaciones agregando que la tecnología del transformador seco, por ejemplo, tiene la ventaja de que al instalarlo cerca de sus cargas o de la carga que tiene que alimentar reduce el costo de instalación y las pérdidas que tendrían en los sistemas de distribución de baja tensión.

Según el experto en Transformadores de Poder de ABB en Brasil, José Carlos Méndes, la clave para incrementar la eficiencia energética está, en el caso de los transformadores de distribución, en el núcleo y en el material que se utilice, en tanto, los transformadores de poder, son naturalmente equipos de alta eficiencia, aunque todavía hay espacios para mejorar.
Agregó que en los últimos años se han hecho importantes mejoras para contar con transformadores amigables con el medio ambiente sumando, por ejemplo, materiales aislantes que permiten usar más potencia en espacios reducidos e incorporando el uso de aceites vegetales que junto con ser biodegradables, tienen menos riesgos de explosión y en caso de ocurrir el impacto es considerablemente menor.
¡Mira el video del evento! Click aquí
¡Mira la galería de fotos en Facebook! Click aquí
Descarga las presentaciones del evento aquí:
- The ABB Solar Packaging - ABB Chile - Mauricio Rotella (LDSM)
- Transformadores Clase Alta Temperatura - Javier Echeverry
- Transformadores de distribución - Charles Deschamps
- Transformer Efficiency - Kai Pollari
- Aislamiento y Componentes de Transformador - Yoshio Nomi
- Desafíos de Eficiencia Energética - Marcelo Padilla - Ministerio de Energía
- Transformadores secos Zaragoza - José Antonio López F.