Santiago, septiembre de 2011.- Presentando lo último en tecnología y soluciones eléctricas para el sector industrial, ABB en Chile participó en el evento Expo Automatización 2011, realizado en Hotel Neruda de Santiago. El ciclo de conferencias contó con las ponencias de tres especialistas de la multinacional, quienes expusieron sobre el nuevo Arrancador Suave serie PSE, el Centro de Control de Motores Inteligente y los Sistemas de Comunicación en Interruptores Automáticos MCCB y ACB de la compañía helvética.
Referente a este último tema, Andrés Pérez, Product Support de Breaker & Switches de ABB en Chile, explicó que: "Mediante Bluetooth, es posible comunicarnos con interruptores corte al aire y en caja moldeada, y tener un control total del equipo, sin tener que intervenirlo directamente. Lo único que se necesita es, que los interruptores cuenten con el modulo de comunicaciones bluetooth interno PR120/D-BT o externo BT030, contar con un computador o una Palm con plataforma Windows y descargar el software gratuito desde la página de ABB".
Añadió, "Hay un mejor control y mayor seguridad, gracias a su clave de acceso, la que impide que cualquier persona cambie los parámetros de los interruptores. En el caso de que existan muchos interruptores para programar, sólo es necesario ajustar la configuración, cargarla en el computador y luego descargarla a los interruptores automáticos, sin la necesidad de hacerlo manualmente". Además la ventaja de este sistema es que el operador evita el peligro de estar cerca de un tablero, aseguró.
Por su parte, Cristián Ramírez, Product Support de productos de Control de la multinacional, se refirió a la nueva serie de Arrancadores Suaves, PSE. El especialista comentó que: "Este es el primer Partidor Suave compacto del mundo que incluye un algoritmo que permite un excelente control de torque. Es eficiente, confiable y fácil de configurar gracias a su pantalla LCD retroiluminada. Asimismo, incorpora protecciones y funciones tales como: sobre y baja carga, rotor bloqueado y limite de corriente perdida de fase, entre otras".
La última presentación estuvo a cargo de Christián Ramírez, Product Manager de Low Voltage System de ABB en Chile, quien presentó el nuevo equipo MNS, de la línea del Centro de Control de Motores (CCM) de ABB, bajo la norma ANSI. El sistema de baja tensión está construido con paredes multifuncionales, las que encapsulan las barras verticales de distribución y protegen al operador ante cualquier falla.
"La plataforma MNS, la cual cuenta con certificación de arco interno, está diseñada de acuerdo a dos prioridades esenciales. La primera es salvaguardar la seguridad del trabajador que manipula el tablero; la segunda, en caso de que se produzca una falla como un cortocircuito en el interior de este, minimizar el daño que pueda ocasionar y contener el arco eléctrico para que se extinga de forma rápida y eficaz", aportó Ramírez.
En la ponencia también se hizo mención al Relé UMC22, para el Centro de Control de Motores de ABB. "Funciona con un protocolo de comunicación abierto. Con este Relé se puede proteger y controlar los arranques de motores, tener registro de estado de partida, monitorear a través de una red Modbus, Profibus o Devicenet, controlar motores desde 0.23 hasta 63 amperes, sin necesidad de instalar transformadores de corriente externo", concluyó.