Santiago, octubre 2015.- "La nueva Ley de Transmisión tiene como beneficio entregar una mayor certeza de los desarrollos en esta materia y una mirada de largo plazo a las instalaciones de transmisión que nos permita crecer de forma sustentable", argumentó Iván Saavedra, Jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, en el marco del encuentro organizado por las divisiones de Potencia de ABB en Chile y que reunió a importantes ejecutivos del sector.
El personero de Gobierno argumentó que la reactivación en el sector estará marcada por la ampliación de algunos sistemas que por ahora son vulnerables, pero hay que tomar en cuenta las problemáticas en el desarrollo de las redes para lo que será necesario la discusión con las comunidades y la participación temprana de éstas, además de la incorporación de nuevas tecnologías.

"La nueva Ley de Transmisión incorpora por primera vez el almacenamiento de energía en un sistema de energía eléctrica y lo sujeta a la gestión del coordinador y eso es un tremendo paso, porque va a permitir la integración creciente de energías renovables no convencionales, en particular solar y eólica. Esto va desde aplicaciones masivas a nivel de generación hasta soluciones de rápida respuesta, como son los volantes de inercia o el almacenamiento de energía en baterías electroquímicas, hasta capacitores ultrarrápidos", explicó Gabriel Olguín, Catedrático USACH y Socio Director de Power Business Chile.
Para Rubén Escalona, Director of Sales Chile & Perú de SunEdison, existen tres factores que han favorecido el desarrollo de las energías renovables, en primer lugar la propuesta del Gobierno de alcanzar un 20% de energías de fuentes de este tipo para el 2025, las licitaciones de suministro para clientes regulados y en tercer lugar el que a nivel de precios las ERNC estén siendo cada vez más competitivas.

Frente a estos nuevos desafíos ABB cuenta con la tecnología y la experiencia: "Hace un año atrás cerramos el primer proyecto de GIS para Chile en 500 kV y el primer proyecto eólico con el 100% de los equipos eléctricos ABB, que es el de San Juan de Latin American Power. A esto se suman proyectos como el de Compensación Estática Reactiva con Cardones y soluciones de ahorro energético. De acuerdo a nuestros estudios, durante toda la cadena energética, que va desde la extracción de recursos hasta un producto terminado, las pérdidas de energía bordean el 80%. ABB, usando sólo eficiencia energética, puede reducir la mitad de dichas pérdidas", aseguró Mauricio Mazuela, Gerente Comercial de las Divisiones de Potencia de ABB en Chile.
La experiencia de ABB en diferentes proyectos a lo largo del mundo también pueden ser aplicadas a la realidad chilena, es el caso del proyecto de Rio Madeira en Brasil, en el que a través de un sistema HVDC consiguieron transportar 6.000 MW de energía desde la parte norte al sudoeste, donde están los grandes centros de consumo. "La interconexión entre el SING y el SIC podría haber sido un buen ejemplo de aplicación, así como para cualquier necesidad que implique traer grandes cantidades de energía desde donde se genera en zonas remotas hasta las ciudades", planteó Felipe Nobre, General Manager HVDC Services & Consulting SAM, ABB Ltda.
¡Mira el álbum completo de fotos del evento en nuestra página de Facebook de ABB en Chile!
Click aquí
Descarga todas las presentaciones de este seminario:
- Experiencia en el Proyecto Rio Madeira (Brasil), HVDC ± 600 kV - Felipe Nobre
- Soluciones ABB en Energía - Mauricio Mazuela
- Oportunidades y desafíos de la nueva regulación de transmisión - Comisión Nacional de Energía
- Almacenamiento Energía en el Sistema de Energía Eléctrica: ¿tiene sentido en Chile? - Gabriel Olguin
- Experiencia de SunEdison en Chile - Rubén Escalona