Santiago, diciembre de 2011.- A partir de 2012 los relatores de ABB University en Chile estarán certificados para dictar nuevos cursos en la línea de Controladores AC800M (H651 Minerals Library) controladores de la línea Harmony System "Infi 90" y Variadores de Frecuencia (ACS1000 - ACS2000). Todo esto, en línea con el plan de desarrollo del Centro de Entrenamiento que también implica un reacondicionamiento de las instalaciones y la adquisición de nuevos equipos, entre ellos un modulo rectificador MCR200 y el potenciamiento de la sala de entrenamiento de Drives.
El Grupo ABB cuenta con 120 centros de excelencia repartidos en más de 30 países, uno de ellos es Chile, donde además se encuentra la unidad más completa a nivel sudamericano y la única en la Región que estará capacitada para dictar los cursos de Harmony System "Infi 90" en español.
"Nuestros relatores se certifican en los centros de excelencia en Europa y Estados Unidos a objeto de que puedan entregar los cursos con los más altos estándares de formación e incluso se someten a un entrenamiento llamado "train the trainers" en que se evalúan las competencias blandas del instructor", detalló Luis Cid, Training Manager de ABB University en Chile.
A objeto de potenciar el equipo de ABB University en Chile recientemente incorporaron a la Ingeniera Civil Electrónica, Rosa Barberán, enfocada a los cursos en el sistema de Control Industrial IT System 800xA y el curso H651 Industrial IT 800xA Applications for Minerals - Configuration and Operation.
Además se suma un relator, Ingeniero Electricista con más de 14 años de experiencia en Servicio de terreno en la línea de cursos Harmony System "Infi 90" y para Drive tres entrenadores certificados en fábrica en baja y media tensión con más de 5 años de experiencia en servicio de terreno.
El Centro de Entrenamiento de la multinacional fue creado para apoyar la excelencia operacional de los procesos productivos que existen en cada empresa a través de la tecnología de ABB, de manera de reducir los tiempos de fallas por desconocimientos en la tecnología la cual ha tenido muy buenos resultados en Chile desde la inauguración del Training Center de Drive en 2006 hasta la actualidad.