Zúrich, Suiza, 10 de mayo de 2013. El Consejero Delegado de ABB, Joe Hogan, ha decidido abandonar ABB por motivos privados.
La fecha de su marcha no se ha decidido aún. Joe Hogan seguirá al frente de ABB hasta que su sucesor haya sido anunciado, y se ha comprometido a facilitar una transición fluida.
El presidente de ABB Hubertus von Grünberg aseguró: "Joe ha sido un CEO de gran éxito y ha llevado a cabo un trabajo notable en la dirección de la compañía a lo largo de la más profunda crisis económica que se recuerda. ABB está actualmente en una situación mucho mejor que la que él se encontró cuando ingresó en la compañía hace cinco años. Sé que ésta ha sido una difícil decisión para Joe, y el Consejo de Administración lamenta sinceramente que deje la compañía".
Joe Hogan se incorporó a ABB en septiembre de 2008. En el tiempo que ha estado al mando, ABB ha invertido unos 20.000 millones de dólares en el fortalecimiento de la compañía. Se han hecho grandes inversiones en adquisiciones de empresas y en I+D, para garantizar el liderazgo tecnológico de ABB en electrotecnia y automatización.
Von Grünberg añadió: "Bajo el liderazgo de Joe la competitividad de ABB ha aumentado de forma importante al invertir con decisión en medidas destinadas al crecimiento y la innovación, y por el cuidadoso control de los costes".
Joe Hogan declaró: "He informado al Consejo de mi decisión de dejar ABB. Ha sido una decisión difícil ya que dejo atrás un Comité Ejecutivo fuerte y con talento, y a un Consejo de Administración cohesionado, con cuyo apoyo he podido siempre contar. Espero llevar a cabo una transición suave, con las menores interferencias posibles en el impulso que ha creado la compañía".
ABB (www.abb.com) es un líder en tecnologías electrotécnicas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 145.000 personas.