Santiago, mayo de 2011.- Capaz de limitar o interrumpir el nivel de corriente que circula por los equipos al producirse un cortocircuito es el IS-limiter, una de las novedades que ABB en Chile presentará en Exponor 2011, la más grande de su historia, desde su stand ubicado en el cabezal formado por las locaciones 25, 26 y 51 del pabellón cobre.
En materia de demos, exhibirán una completa simulación del incremento en eficiencia energética en sistemas de control de fluidos que se puede obtener reemplazando los equipos de control tradicionales por variadores de frecuencia. "Se trata de ahorros de hasta un 50% considerando que en las plantas de óxidos hay mucho control de fluidos en los diferentes procesos", aseguró, Luis Acuña, Product Manager Standard Drives de la división Discrete Automation & Motion.
Otra de las simulaciones estará orientada a la línea de rectificadores de Power Electronics con simuladores AC800PEC. "Es una herramienta portátil que nos permite conectarnos con el equipo e interactuar con un Process Panel, donde los clientes pueden verificar fallas, revisar el estatus del equipo, descargar programas y en general verificar como trabaja el dispositivo para luego replicarlo o sacar ventajas de lo que ya tienen en sus procesos", argumentó Luis Cid, Encargado de la sede de ABB University en Chile.
Entre otras de las tecnologías que se presentarán estará el monitor de arco TVOC - 2, capaz de detectar en un par de milisegundos la falla de arco y desconectar la protección principal en gabinetes en baja y media tensión y Centros de Control de Motores (CCM), sistemas que se utilizan para controlar distintas variables asociadas a los accionamientos dentro de una planta.