Santiago, mayo de 2012.-La escases de recursos hídricos unido a las grandes distancias en que se ubican los puntos de extracción de mineral de las fuentes de agua, hacen indispensable contar con un sistema de distribución capaz de trasladarla hasta los 3.000 o 4.000 metros de altitud, donde se encuentra el proceso minero. Frente a este escenario, ABB ha desarrollado una solución EPC o llave en mano capaz de transportar el agua de un punto a otro a lo largo de 100, 300 kilómetros o más.
El llave en mano incluye desde la ingeniería, pasando por el suministro de los productos hasta la construcción. Todo el proceso abarca a grandes rasgos la tubería y su instalación, unido a las estaciones de bombeo que se necesiten y las subestaciones eléctricas y las líneas para alimentarlas.
"Trasladamos el agua desde que sale de la planta desaladora, del mar o del pozo de extracción, según sea el caso, hasta los grandes estanques donde se almacena para ser utilizada en los procesos mineros o industriales que corresponda. Estamos preparados para hacernos cargo del suministro completo y atender esta necesidad que irá en aumento", asegura Nelson Cabrera, Gerente de Unidad de Negocios Local de Power Generation de ABB en Chile.
ABB comenzó a desarrollar tecnologías y soluciones que facilitarán la distribución de agua desde las plantas de tratamiento y de desalinización a contar de 1974. Hoy tiene una amplia experiencia en este tipo de proyectos principalmente en el Medio Oriente y en el norte de África, donde la falta de recursos hídricos es una realidad, aún hasta para satisfacer necesidades mínimas.