ABB en Chile se adjudica paquete eléctrico completo para Parque eólico más grande del país

La empresa global suministrará el equipamiento eléctrico de Elecnor Chile para el proyecto eólico San Juan, considerando la subestación del mismo nombre, ubicada dentro del parque, y la Subestación Punta Colorada que incorporará la energía al Sistema Interconectado Central.

Santiago, septiembre de 2015.- Una solución eléctrica completa es lo que suministrará ABB al Parque Eólico San Juan, propiedad de la empresa LAP (Latin American Power) y cuya construcción está a cargo de la española Elecnor. El parque, ubicado en la III Región de Atacama, en la zona costera de Chañaral de Aceituno, considera 184,8 MW de potencia instalada y contará con 56 aerogeneradores convirtiéndose, una vez en operación, en el parque eólico más grande de Chile.

El suministro de ABB a Elecnor Chile incluye subestación GIS de alta tensión, transformadores de potencia, switchgear de media tensión, más los sistemas de control y telecomunicaciones y el equipamiento de patio en alta tensión para las subestación San Juan, ubicada dentro del parque, y la subestación Punta Colorada, administrada por Transelec, desde donde se incorporará la energía al Sistema Interconectado Central (SIC).

"Suministrar equipamiento para el segmento eólico requiere de gran especialización y es vital que sea lo más eficiente posible. ABB cuenta con centros de excelencia en la materia y estamos capacitados para asesorar al cliente desde la génesis del proyecto hasta la puesta en marcha", aseguró Mauricio Mazuela, Gerente Comercial de las Divisiones de Potencia de ABB en Chile.

Para Angelo Vieira, Project Sales Manager de ABB en Chile, en el proceso de adjudicación por parte de Elecnor Chile fue vital la relación de confianza que lograron establecer con el cliente, a raíz de haberlos acompañado desde un principio, la base instalada que ABB tiene en Chile y el soporte de postventa que ofrecen.

En tanto, Ronald Valdés, Gerente de la unidad de negocios Power Systems Automation & Communication (PSAC) de ABB en Chile, enfatizó la satisfacción de participar de este proyecto junto a Elecnor Chile, por el impacto positivo que tendrá para el país en seguridad y sustentabilidad del servicio. "El sistema a instalar incluye nuestras tres disciplinas Control, Protecciones y Telecomunicaciones, por lo cual es una solución integrada, ajustada a los requerimientos y con el soporte local especializado de ingeniería y servicio, brindando siempre una mayor confiabilidad", informó.

Dentro de los equipos que suministrarán a Elecnor Chile, el Product Manager de equipos GIS de Alta Tensión en Chile, Jorge Doroteo, destacó la subestación GIS por la alta confiabilidad que ofrece y la versatilidad del diseño. Que aseguran al cliente la mejor solución de ABB desde la etapa de ingeniería hasta la puesta en servicio.

Acerca del suministro de transformadores, estos últimos fueron seleccionados cuidadosamente en conjunto con Elecnor Chile, pensando en la optimización de la eficiencia.

"Son dos transformadores de poder de 80/110 MVA, 220/33 kV con Cambiador de Taps bajo carga y están especialmente diseñados para generación, para lo cual consideran parámetros de alimentación, compensación de voltaje, inducción, sobrecarga, refrigeración, además de eficiencia de acuerdo a su aplicación y a las condiciones particulares del proyecto", explicó Ana Restrepo, Market Manager para Transformadores de la División Power Products de ABBen Chile.

El Parque eólico entraría en funcionamiento a fines de 2016.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp