ABB en Chile introduce línea MNS de Centro de Control de Motores al mercado nacional

La solución en baja tensión de la multinacional incluye características importantes de seguridad, eficiencia y confiabilidad, protegiendo al operador y al proceso de la planta.

Santiago, septiembre de 2011.- Máxima seguridad para el operador y mayor confiabilidad en su ejecución, es lo que ofrecen los nuevos equipos MNS, de la línea del Centro de Control de Motores (CCM) de ABB, para la norma ANSI. El sistema de baja tensión de la multinacional, cumple con los más altos estándares internacionales de calidad, y se presenta como una solución inteligente para instalaciones altamente automatizadas.

Christián Ramírez, Product Manager de la línea Low Voltaje Systems de ABB en Chile, explicó que la plataforma MNS está construida bajo la lógica de dos prioridades: "Lo primero es proteger a las personas que trabajen frente a los tableros. El segundo punto es que, en caso de que se produzca una falla en el sistema, esta no se propague a través del equipo, minimizando cualquier tipo de daño".

El diseño de la tecnología CCM de ABB, permite extinguir de manera rápida y controlada los arcos eléctricos. "Está construido con una pared multifuncional, la cual aloja las barras verticales de distribución del sistema, siendo totalmente encapsuladas y segregadas", señaló Ramírez.

Como mecanismos modulares y flexibles, los equipos MNS permiten incorporar, para los arranques, variadores de frecuencia, partidores suaves y partidas directas FVNR y FVR, entre otras. En cuanto a los relés inteligentes, esta tecnología tiene disponible la línea UMC 22 y los nuevos UMC 100.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp