ABB colaborará con la primera vuelta al mundo en un avión solar

En el contexto de EXPOMIN 2014, ABB en Chile recibió en su stand al psiquiatra y aventurero suizo Bertrand Piccard, Presidente del Proyecto Solar Impulse, y quien intentará dar la vuelta al mundo en un avión alimentado únicamente con energía solar en 2015 con el apoyo del Grupo.

La feria fue también el escenario del lanzamiento por primera vez en Sudamérica del Collaboration Board de ABB, una aplicación sobre plataforma “touch” para el monitoreo de plantas de proceso, desarrollada por los especialistas de los Centros de Innovación en Suecia y que incorpora simulaciones 3D.

center

Un convenio de colaboración es el que firmó el Grupo ABB con el proyecto Solar Impulse que busca dar la vuelta al mundo en 2015 con un avión alimentado con energía solar y el presidente del proyecto y quien llevará a cabo esta hazaña, Bertrand Piccard, estuvo de visita en el stand de ABB en Chile en EXPOMIN 2014 para contar los alcances de esta odisea.
"ABB es el segundo mayor suministrador de inversores solares del mundo y un líder en soluciones de eficiencia energética, transporte sostenible y energías renovables, por lo que esta colaboración va en línea con su espíritu pionero de ir más allá de los límites de la tecnología y la innovación para lograr un mundo mejor", argumentó Jorge Álvarez, Product Manager Solar de la División Discrete Automation & Motion de ABB en Chile.
El pasado 9 de abril Bertrand Piccard en conjunto con el Director General de Solar Impulse, André Borschber, presentó el avión experimental Solar Impulse 2 (SI2) en el aeropuerto de Payerne, Suiza. El prototipo se alimenta exclusivamente de energía de sus células solares, mide 72 metro, tanto como un Airbus A380, pero pesa 150 veces menos y debería poder volar más de 120 horas seguidas, cinco días y cinco noches, el tiempo necesario para atravesar los océanos.
Al concretarse la alianza con ABB, Bertrand Piccard, iniciador y presidente de Solar Impulse, aseguró: "Mi sueño ha sido tener a ABB como socio principal de Solar Impulse. Ambas compañías tenemos el mismo objetivo de mejorar el mundo utilizando la energía más eficientemente y conservando los recursos naturales".

Pantalla táctil para monitoreo de plantas de proceso

En el marco de Expomin 2014, ABB también lanzó por primer vez en Sudamérica su "Colaboration Board" una aplicación sobre plataforma "touch" para el monitoreo de plantas de proceso que desarrollaron los especialistas de los Centros de Innovación de ABB en Suecia
"Los sistemas táctiles se utilizan cada vez con mayor frecuencia en la industria de los celulares y los Tablet. Observando este fenómeno desarrollamos una tecnología 100% táctil que entrega una visión completa de una planta, a lo que le incorporamos una simulación en 3D que permite adentrarse en la operación y ver los principales indicadores de desempeño, todo de forma virtual", explicó José Alaluf, Gerente Unidad de Negocios Control Technologies de ABB en Chile.
Agregó que los operadores de las plantas podrán recorrer virtualmente una unidad operacional utilizando este sistema, ver los detalles de un equipo o retirarlo con un movimiento de la mano para revisar otro y un sinfín de otras aplicaciones, pero lo más importante es que facilitará el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas.
"La investigación y el desarrollo son prioridad para nosotros y estamos atentos a las últimas tendencias o innovaciones que podamos incorporar a nuestras soluciones. Las nuevas tecnologías en telefonía, en la industria del Tablet y el desarrollo de una industria revolucionaria como son los videojuegos nos permitió llegar al Collaboration Board", explicó.
La Unidad de Control Technologies de la División Process Automation es la que recibe todas las últimas innovaciones en materia de automatización no sólo para minería sino que también para todo tipo de mercados como pulpa y papel, cementos o la industria alimenticia.
"Esta es una aplicación que desarrollaron los especialistas de nuestros centros de innovación en Suecia y ya se está utilizando en la industria papelera, pero en el caso de Sudamérica lo estamos orientando para aplicaciones mineras y Chile junto con Brasil serán la puerta de entrada de esta tecnología", especificó.
Otras de las novedades que se presentaron fue la GIS ELK - 14 de 245 kV completamente compacta y ensamblada en fábrica, ideal para aplicaciones mineras y el más reciente desarrollo de la compañía en subestaciones encapsuladas en Gas SF6 (GIS)
"Entre sus múltiples beneficios están que reduce tiempos de instalación y puesta en servicio. Así como los costos de mano de obra en terreno, pues es un equipo que viene listo para su montaje. Además, su tamaño compacto permite reducir los costos en infraestructura y la hace amigable con el medio ambiente", señaló Jorge Doroteo, High Voltage Product Manager de ABB en Chile.

En el stand de ABB también se exhibió la la familia de Drives Industriales ACS880 más toda la plataforma de servicios para Drives que los visitantes pudieron revisar a través de una herramienta interactiva especialmente diseñada para ello.

Finalmente se aprovechó la instancia para la entrega del Acta oficial con los Productos en comodato comprometidos con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, parte del premio que se adjudicaron los estudiantes Vincenzo Bassi y Juan Ignacio Peirano al ganar el 1er Concurso de Innovación en Eficiencia Energética aplicada a Minería (CIEEaM) organizado por la compañía en Chile el 2013.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp