Santiago, septiembre de 2011.- ABB, líder en tecnologías eléctricas y de automatización, se adjudicó una nueva orden de Newmont Mining Corporation para suministrar tres gigantescos Accionamientos Gearless Mill Drives (GMD) para a su proyecto de cobre/oro Conga de Yanacocha en Perú. En agosto de 2010, ya le habían asignado a la compañía helvética un contrato de ingeniería de sistemas.
El proyecto Conga está ubicado en Perú, aproximadamente a 900 Kms al norte de Lima, a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar, muy próximo a las operaciones de la mina de Oro Yanacocha de Newmont, en donde otra unidad GMD de ABB está operando con éxito desde principios de 2008.
En esta oportunidad, Fluor Corporation, está actuando como el contratista EPCM (Engineering, Procurement, & Construction Management) desde sus oficinas de Santiago de Chile y Metso Corporation será el proveedor del molino. Conga ya recibió la aprobación para su completo financiamiento de la junta directiva de Newmont y de Buenaventura, los dos principales accionistas de Yanacocha con un 51.35% y 43.65% respectivamente.
El contrato, confiado a ABB, abarca la completa ingeniería y suministro de un sistema GMD de 28 MW para un molino de bolas de 42 pies, el de mayor tamaño en la historia. Adicionalmente, incluye la ingeniería y suministros de sistemas GMDs para dos molinos de bolas de 26 pies. El motor del GMD de 28 MW será construido en ABB en Bilbao-España, y los sistemas GMDs de 15,6 MW provendrán de la nueva fábrica de motores GMDs en Basel, en el norte de Suiza.
"Desde hace más de una década el mercado minero creía que los molinos habían alcanzado su frontera en el diámetro de los 40 pies, pero con este proyecto y sólo tras un exhaustivo análisis tecnológico, con los más destacados especialistas del orbe, rompemos está mítica barrera e iniciamos la fabricación del primer GMD de 42 pies, consolidándonos como el líder tecnológico indiscutido en el mundo de estos gigantes", explicó Cristián Riquelme, Líder Técnico-Comercial de la Unidad de Grandes Accionamientos de ABB en Chile.
El especialista agregó que, dada su alta calidad como sistema de velocidad variable, los accionamientos GMDs permiten operar suavemente estos gigantescos molinos. Con esto, evitan cualquier stress mecánico y al mismo tiempo otorgan al usuario flexibilidad y adaptabilidad al proceso, en un marco de máximo control sobre el proceso de molienda. Un sistema GMD presenta numerosos beneficios en comparación a un sistema de accionamiento con transmisión mecánica tipo piñón corona. El Gearless Mill Drives de ABB entrega una confiabilidad superior, mayor disponibilidad y amplia vida útil, además de una eficiencia energética incomparable.
En forma conjunta con su cliente Newmont, ABB inició el desarrollo de estrategias de manejo de Repuestos y de Mantenimiento, así como otros sistemas de apoyo y procedimientos que entregarán la más alta confiabilidad, ya reconocida en sus Motores GMDs, durante toda la vida útil del proyecto. La compañía suministró el primer accionamiento GMD en el mundo en 1969, el cual está aún operando en la Planta de Cemento Ciment Lamberg-Lafarge en Le Havre, Francia.