ABB ayuda a suministrar energía al Burj Khalifa

center

La conclusión satisfactoria de un proyecto piloto con la tecnología ABB Ability™ ayuda a mejorar la fiabilidad de las fuentes de alimentación del edificio más alto del mundo

ABB ha instalado una solución de mantenimiento predictivo inteligente para las fuentes de alimentación que suministran energía de manera ininterrumpida al edificio más famoso del mundo, el Burj Khalifa.

Gracias al uso del Sistema de control de distribución eléctrica (EDCS) ABB AbilityTM, el equipo de gestión de las instalaciones de la torre puede monitorizar de manera remota el suministro de alimentación de cada una de las 400 cargas eléctricas en el emplazamiento, entre las que se incluyen los 57 ascensores y un sistema de climatización de 24 MW. El acceso remoto con solo pulsar un botón en un smartphone, tableta u ordenador permite que los empleados puedan monitorizar y gestionar activos clave en tiempo real.

El servicio de mantenimiento instalado en el Burj Khalifa puede reducir hasta un 30 por ciento los costes operativos mediante el uso de datos de sensores obtenidos en tiempo real y la monitorización del estado, que sustituyen el trabajo de mantenimiento rutinario. No obstante, la principal ventaja consiste en contar con la certeza de que Ability™ monitoriza todos los elementos en tiempo real.

Loay Dajani, director comercial principal en la división de electrificación en ABB, afirma: "Nuestro trabajo en el Burj Khalifa demuestra que el mantenimiento predictivo proporciona los mayores beneficios cuando se gestionan activos críticos idénticos con modos de fallo definidos claramente".

"Nuestra solución proporciona a los disyuntores en aire existentes en el Burj Khalifa una actualización digital con los dispositivos ABB Ekip UP "plug & play". Estas unidades conectan directamente los disyuntores actualizados con el Sistema de control de distribución eléctrica (EDCS) ABB AbilityTM. De esta manera, los directores y equipos de servicio disponen de datos en tiempo real para lograr un nivel de fiabilidad excepcional y diseñar estrategias de gestión energética verdaderamente inteligentes. ABB se enorgullece de trabajar con el equipo encargado de un edificio tan emblemático como el Burj Khalifa".

El sistema de ABB proporciona a los directores y equipos de servicio datos en tiempo real sobre energía, potencia, temperatura, corriente, tensión, armónicos y calidad de la energía, además de protecciones de seguridad adicionales. Algoritmos basados en la nube utilizan los datos recibidos de las unidades digitales para evaluar las necesidades de mantenimiento y proporcionar advertencias anticipadas sobre cualquier posible fallo.

El Burj Khalifa no es simplemente el edificio más alto del mundo, se trata de una maravilla de la ingeniería y un monumento que rinde homenaje al espíritu de superación de Dubái. El edificio de 163 plantas ofrece una experiencia excepcional definida por los niveles más exquisitos de estética y excelencia de servicio en el Armani Hotel en Dubái y las Residencias Armani. Emaar, la promotora inmobiliaria pionera que creó las comunidades perfectamente planificadas de Dubái, gestiona el Burj Khalifa.

Las estrategias de mantenimiento predictivo del Sistema de control de distribución eléctrica (EDCS) ABB AbilityTM resultan idóneas para los activos críticos que garantizan niveles más altos de vigilancia y supervisión. El sistema también ofrece funciones de gestión energética para instalaciones que requieren estrategias de control más sencillas para requisitos de carga dinámica. La gestión energética se integrará en el sistema de suministro eléctrico en el Burj Khalifa en el futuro.

El sistema de gestión energética y de los activos ABB AbilityTM será presentado en el evento WETEX en Dubái, que se celebrará del 21-24 de octubre en el World Trade Center. Visite nuestro stand TSP1, Zabeel Hall 1, Dubai World Trade Center para obtener más información sobre nuestras soluciones de gestión energética para edificios de gran altura.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. ABB cuenta con una trayectoria de innovación de más de 130 años y con cuatro negocios globales enfocados en nuestros clientes: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, apoyados por la plataforma digital ABB AbilityTM. El negocio Power Grids de ABB será transferido a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y emplea a cerca de 147.000 personas. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp