ABB impulsa una central solar flotante pionera en Suiza

ABB impulsa una central solar flotante pionera en Suiza

ABB se ha asociado con Romande Energie para suministrar sus soluciones de inversores líderes en el mercado para una de las instalaciones fotovoltaicas flotantes instaladas a mayor altitud del mundo, que consigue aumentar la eficiencia de la producción de corriente continua hasta un 30 por ciento, incluso durante el invierno.

Se estima que la innovadora central solar, situada a 1810 metros por encima del nivel del mar sobre el Lac des Toules en Suiza, generará más de 800.000 kWh de electricidad al año y cubrirá las necesidades energéticas de hasta 220 hogares en la región.

Ubicado en los Alpes suizos, el emplazamiento de Lac des Toules representa el último avance en una tendencia global orientada a la instalación de estructuras fotovoltaicas flotantes que aumentan la eficiencia en más del 50% mediante el uso de la topografía y los recursos naturales circundantes, y que está impulsada por la necesidad de proporcionar ubicaciones alternativas para los sistemas fotovoltaicos en zonas donde el terreno tiene asociado un coste elevado.

La central de Lac des Toules es única por su ubicación a una altitud elevada y sus condiciones climáticas, junto con un rendimiento anual superior a la media incluso durante los meses de invierno cuando existen temperaturas extremas por debajo de cero grados y baja irradiación solar.

Los niveles de rendimiento y eficiencia mejoran gracias al uso de módulos de doble cara y al "efecto albedo", que provoca que el sistema fotovoltaico pueda capturar la luz reflejada por el lago y la nieve. De esta manera, la central fotovoltaica se mantiene en funcionamiento y genera producción incluso cuando los módulos están cubiertos de nieve.

Guillaume Fuchs, responsable del proyecto en Romande Energie, afirma: “Trabajamos en este proyecto desde 2012 y la estrecha colaboración con nuestros socios ha resultado fundamental. La capacidad de ABB para ofrecer apoyo con soluciones convencionales y no convencionales con un paquete completo de tecnologías, que incluye sus inversores de cadena PVS-175, una estación transformadora con un transformador seco, aparamenta para media y baja tensión, asesoramiento y orientación, ha desempeñado un papel esencial para hacer realidad y concluir con éxito esta instalación singular.

La central de 2240 metros cuadrados consta de modelos solares de doble cara sobre una base de 36 flotadores fijados en el fondo del lago con lastres que les permiten ascender y descender de manera solidaria con el agua. La ubicación también implica que la estructura fotovoltaica flotante y las tecnologías resistan vientos de hasta 120 km/h, espesores de hielo en el lago de 60 cm y el posible peso de una capa de nieve de hasta 50 cm.

La solución de ABB ofrece diversas ventajas fundamentales a instalaciones como la de Lac des Toules. Se seleccionaron los inversores PVS-175 para aprovechar el rendimiento energético que proporcionan gracias al recubrimiento anticorrosión, que permite instalar los inversores en aplicaciones sobre agua dulce y salada. Los inversores PVS-175 también resultan idóneos para este tipo de aplicación por su capacidad para funcionar bajo condiciones extremas y con variaciones de temperatura desde -25 ⁰C y hasta 60 ⁰C.

A una altitud de 1810 m, los generadores pueden capturar los intensos reflejos luminosos de la nieve, y los módulos fotovoltaicos de doble cara aumentan la eficiencia de la producción de corriente continua hasta un 30%, incluso durante los meses invernales. Además de funcionar de manera impecable bajo condiciones climatológicas extremas, el PVS-175 incorpora un sistema de seguimiento múltiple que le permite adaptarse a las variaciones en los niveles del agua provocadas por las estaciones y la climatología. Al ofrecer el mayor número de MPPT del mercado, 12 en total, el sistema fotovoltaico se beneficia de mayor capacidad y máxima recolección de energía sin comprometer la versatilidad. Asimismo, ofrece flexibilidad en instalaciones complejas, incluidas las estructuras flotantes, con su diseño sin fusible y combinador que facilita el mantenimiento.

Giovanni Frassineti, responsable del área de negocio de energía solar de ABB, comenta: “Nos sentimos orgullosos de facilitar un futuro más sostenible energéticamente con proyectos innovadores y estimulantes como este. En un contexto en el que los mercados energéticos evolucionan a un ritmo vertiginoso, necesitamos encontrar oportunidades alternativas y singulares para instalar sistemas de energía solar que se caractericen por un menor tiempo de instalación, menos necesidades de infraestructura y mejor retorno de la inversión”.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. ABB cuenta con una trayectoria de innovación de más de 130 años y con cuatro negocios globales enfocados en nuestros clientes: Electrification, Industrial Auto-mation, Motion y Robotics & Discrete Automation, apoyados por la plataforma digital ABB AbilityTM. El negocio Power Grids de ABB será transferido a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y emplea a cerca de 147.000 personas. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp