ABB Fórmula E se traslada al sur para el verano

  • ABB Fórmula E regresa a Santiago para la tercera prueba de la sexta temporada del campeonato
  • La movilidad eléctrica y los proyectos de minería aprovechan las ventajas de la tecnología de ABB
center

El Campeonato ABB FIA de Fórmula E regresa al Circuito del Parque O’Higgins en Santiago, Chile, para la tercera prueba de la sexta temporada.

Después de una emocionante prueba con dos mangas en Ad Diriyah, donde Sam Bird y Alexander Sims alcanzaron el escalón más alto del podio en la primera y segunda manga, respectivamente, el campeonato se dirige hacia el hemisferio sur para el verano. El Antofagasta Minerals Santiago E-Prix se celebra con el impresionante telón de fondo de los Andes en circuito de 2,3 km, con 11 curvas en un espacio de ocio de 75 hectáreas en el centro de la ciudad. 

Chile se ha convertido en un valioso activo de la movilidad eléctrica, donde ABB participa como un actor importante en el sector. El país alberga una red de cargadores rápidos de 1.000 km, la más extensa en Sudamérica, que incluye más de 30 cargadores ABB. Como parte integral de esta red, ABB también suministró el primer cargador ultrarrápido del continente, instalado en Santiago. Terra HP es el cargador de vehículos eléctricos más rápido del mundo, con capacidad para proporcionar hasta 200 km de autonomía a un vehículo eléctrico después de tan solo ocho minutos de carga.

Santiago demuestra también el enfoque del país en la movilidad eléctrica y la creación de un futuro más sostenible. Con prácticamente 400 autobuses eléctricos en su sistema de transporte público, la capital chilena opera la flota de autobuses eléctricos más grande del mundo fuera de China. ABB es un proveedor líder global de estaciones de carga para estas aplicaciones, incluyendo sistemas automatizados para carga nocturna en cocheras de autobuses y recarga de "oportunidad" de baterías a lo largo de las rutas durante el día. En febrero, ABB inaugurará los primeros cargadores instalados en cocheras de Chile para cargar 24 autobuses completamente eléctricos.

Chile no solo desempeña un papel fundamental en la revolución global de la movilidad eléctrica con el despliegue de vehículos eléctricos e infraestructura de carga. Además, es el segundo mayor productor mundial de litio, un componente esencial de las baterías de iones de litio de los vehículos eléctricos, como las que impulsan los coches de carreras de ABB Fórmula E. Extraído de las planicies salinas del desierto de Atacama, situadas aproximadamente 1.600 km al norte de Santiago, el litio es un material cada vez más demandado a medida que la producción de vehículos eléctricos se multiplica. Asimismo, Chile es el principal productor de cobre mundial, un metal de alta conductividad esencial para los vehículos eléctricos, una actividad en la que ABB desempeña un papel importante.

ABB proporciona una amplia gama de tecnología punta para algunos de los principales proyectos de minería del país como, por ejemplo, en los mayores proyectos de minería de cobre explotados por el gobierno del país, con el sistema de accionamiento con transportador sin engranajes para el sistema de cinta transportadora más potente del mundo para un proyecto de minería subterránea. ABB también ha instalado el sistema bajo demanda de ventilación, denominado ABB AbilityTM Ventilation Optimizer, considerado también como el más grande del mundo en su clase. El control del sistema de ventilación de la mina permite reducir la huella de carbono y obtener ahorros energéticos de hasta un 50% anual.

En el norte de Chile, con áreas desérticas que presentan los niveles más altos de radiación solar, ABB es responsable del suministro de inversores solares para más del 50% de los huertos solares instalados. Los equipos de suministro eléctrico de la empresa también se emplean de forma intensiva en Chile, donde contribuyen a crear un suministro de emergía resiliente que sirve de protección frente a los terremotos.

"ABB desempeña un importante papel en el apoyo a las industrias chilenas, mediante la conexión de instalaciones de energía hidráulica, solar o eólica a través de sus soluciones digitales Ability™, la automatización de las operaciones mineras y la entrega de tecnología", explica Marcelo Schumacker, director general nacional de ABB en Chile. "Asimismo, el compromiso del país con la movilidad eléctrica lo convierten en una ubicación ideal para que el campeonato y ABB muestren y promuevan el futuro del transporte".

Con dos oficinas, un taller de mantenimiento de convertidores y la ABB University (centro de tecnología y capacitación local), Chile representa un mercado clave para ABB en América Latina con aproximadamente 600 empleados. La empresa mantiene relaciones a largo plazo con los principales sectores industriales en Chile: papel y pulpa, energía y, principalmente, minería, con clientes nacionales e internacionales.

Campeonato ABB FIA de Fórmula E 2019/2020 – CalendarioABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. Con una historia de innovación de más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios enfocados en el cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, respaldados por la plataforma digital ABB Ability™. El negocio Power Grids de ABB se venderá a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados.  www.abb.com

Campeonato ABB FIA de Fórmula E 2019/2020 – Calendario

center

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp