ABB va a presentar en Hannover Messe 2020, la mayor feria de tecnología del mundo, su Smart Sensor para máquinas giratorias que funcionan en zonas peligrosas. Ahora, los sensores ABB Smart Sensor amplían las actuales posibilidades de aplicación gracias al diseño de una nueva generación para trenes de potencia en zonas peligrosas. Los clientes de petróleo, gas e industria química pueden beneficiarse de una rentable monitorización de estado en una gran variedad de aplicaciones.
El sensor inteligente inalámbrico controla parámetros clave para facilitar información detallada del rendimiento y el estado de equipos como, por ejemplo, motores y bombas. Es posible monitorizar a distancia, sin riesgo alguno, los equipos instalados en lugares a los que es difícil o peligroso acceder. Al combinar análisis de datos y conectividad, los operarios pueden planificar por adelantado sus tareas de mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad y alargar la vida útil de los equipos.
"Esta nueva generación de sensores inteligentes ofrece datos de gran calidad que permiten usar los análisis avanzados de ABB en zonas peligrosas", comenta Teijo Kärnä, Global Product Manager, ABB Ability™ Smart Sensor. "Como estos sensores inteligentes son más sensibles, los clientes pueden detectar los problemas antes. Además, ofrecen más funciones de monitorización, un rango de comunicación más amplio y una gran duración de la batería".
La batería de este sensor dura hasta tres veces más que la de la mayoría de los diseños de la competencia. El sensor está sellado de por vida, cuenta con un grado de protección IP66/67 y, en cuestión de minutos, se puede instalar directamente en el equipo con un simple soporte de montaje.
El sensor se comunica con smartphones, tablets, PC y pasarelas de planta usando WirelessHART o Bluetooth de bajo consumo. El nuevo diseño de la antena ofrece ahora un alcance tres o cuatro veces superior, lo que se traduce en una comunicación fiable a distancias de varios cientos de metros (línea de visión).
Otra mejora destacable es que los sensores son más sensibles a los cambios pequeños que se produzcan en el estado de los equipos, incluyendo el aviso previo por daños en rodamientos. Esta capacidad de generar un conjunto mucho mayor de datos va acompañada de una vanguardista electrónica integrada que incorpora algoritmos avanzados basados en la enorme experiencia de ABB en motores eléctricos. Esto ayuda a los operarios y a los equipos de mantenimiento a generar información relevante para prever fallos potenciales y así poder adoptar las medidas correctoras oportunas antes de que se produzca una avería.
Actualmente Smart Sensor está completando un proceso de certificación para zonas peligrosas (certificados ATEX, IECEx y NEC). A lo largo del próximo año se obtendrán otros certificados.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. Con una historia de innovación de más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios enfocados en el cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, respaldados por la plataforma digital ABB Ability™. El negocio Power Grids de ABB se venderá a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com