Movilidad eléctrica para todos con la solución ABB para carga de VE desde el hogar

Con soluciones de transporte sostenible que forman un componente clave de la Misón a Cero (Mission to Zero) del negocio de electrificación de ABB para ciudades inteligentes, el pionero en tecnologías digitales presenta la última extensión en su portafolio de movilidad eléctrica.

Durante muchos años, los analistas de la industria han señalado al año 2020 como el punto de inflexión en la adopción de vehículos eléctricos (VE), con predicciones que indican que la cuota de mercado global de VE aumentará al menos al 3 por ciento en este año* y acelerará a más del 50 por ciento para 2040 **.

Como líder mundial en soluciones de transporte sostenible, ABB ha dado otro paso importante para impulsar esta revolución de la movilidad eléctrica en la próxima década con el lanzamiento de su nuevo wallbox Terra AC.

El wallbox está diseñado no solo para satisfacer la creciente demanda de carga conectada de calidad y asequible en hogares y empresas, sino que también es compatible con la creciente generación de usuarios de energías renovables que desean aprovechar y administrar el consumo de su propia energía.

La nueva caja de pared Terra AC está disponible en variantes de hasta 22kW para garantizar la compatibilidad con el sistema eléctrico de hogares y edificios en todo el mundo. Ofrece una solución de carga segura, inteligente y sostenible que respalda la Misión a Cero de ABB para ciudades inteligentes; una visión hacia una realidad de cero emisiones para todos.

Estará disponible en mercados seleccionados, incluido Europa, en los próximos meses y estará disponible en todo el mundo para mayo de 2020. El wallbox de AC se puede solicitar a través de la red de socios de ABB.

Frank Muehlon, director del negocio global de ABB para soluciones de infraestructura de movilidad eléctrica, explica: “Las tendencias de urbanización, digitalización e industrialización convergieron para exigir un cambio significativo en la forma en que viajamos. Ya liderando el mercado de carga rápida de DC, reconocimos la necesidad de aprovechar nuestra amplia experiencia para desarrollar una solución de AC que cambie el juego para la carga durante la noche o más en hogares y negocios.

“La caja de pared Terra AC representa exactamente eso: fácil de instalar y usar, se integrará perfectamente con el estilo de vida digital de los consumidores de hoy, permitiéndoles administrar eficientemente su uso de energía y contribuir a una sociedad más sostenible para las generaciones actuales y futuras".

El wallbox Terra AC se beneficia de la conectividad que permite la configuración y las actualizaciones de software a través de una aplicación dedicada (o remotamente a través de la nube), proporcionando mucha flexibilidad y minimizando la necesidad de intervención en el sitio y maximizando el tiempo de actividad y la eficiencia.

Mientras tanto, cada cargador está equipado con un medidor de energía de grado de ingresos de alta precisión que puede integrarse con sistemas inteligentes de administración de energía del edificio, lo que permite características avanzadas de administración de carga. Esto permite a los propietarios de hogares y empresas ajustar la potencia de los activos según sea necesario para maximizar la potencia de carga y la eficiencia de costos.

Los beneficios adicionales de la caja de pared Terra AC incluyen:

Calidad de alto valor

  • Amplia gama de opciones de conectividad que incluyen Wifi, Bluetooth y Ethernet
  • El diseño que ahorra espacio permite una instalación perfecta en una pared o pedestal, que puede acomodar dos cargadores uno al lado del otro
  • Con múltiples conectores disponibles, Terra AC wallbox es compatible con la mayoría de los vehículos eléctricos.
  • Resistente al polvo y al agua en condiciones climáticas adversas, lo que mejora el tiempo de actividad y la vida útil del producto.

Flexibilidad a prueba de futuro

  • Preparado para el futuro con software simple actualizado a través de la aplicación de usuario
  • La autenticación simplificada a través de RFID o la aplicación proporciona flexibilidad para aplicaciones de casos de uso público
  • Se integra a la perfección con las soluciones complementarias de automatización de edificios de ABB

Seguridad y protección

  • Evaluado y probado por un tercero independiente para cumplir con los más altos estándares.
  • La protección de limitación de corriente permite la máxima potencia de carga sin disparos molestos
  • La protección integrada contra fallas a tierra y sobretensiones protege tanto al usuario como al automóvil
  • ABB es líder mundial en infraestructura de vehículos eléctricos, y ofrece la gama completa de soluciones de carga y electrificación para automóviles eléctricos, autobuses eléctricos e híbridos, así como para barcos y ferrocarriles. ABB ingresó al mercado de carga EV en 2010, y hoy ha vendido más de 13,000 cargadores rápidos ABB DC en más de 80 países. ABB recibió recientemente el premio Global E-Mobility Leader 2019 por su papel en el apoyo a la adopción internacional de soluciones de transporte sostenibles.

Desde enero de 2018, ABB ha sido socio titular del Campeonato ABB FIA Formula E, la única serie mundial de carreras de motor totalmente eléctricas del mundo. El campeonato presenta desarrollos de vanguardia en un entorno competitivo, lo que ayuda a impulsar el progreso en la tecnología de movilidad electrónica.

LMC Global Light Vehicle Sales update 2019

**BNEF’sElectric Vehicle Outlook 2019

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp