Como parte de la iniciativa del gobierno mexicano para aumentar la electricidad generada a partir de fuentes de energía limpia, Enel Green Power México recibió contratos de suministro de energía para la construcción del parque solar Magdalena II de 220MW, Amistad III de 100MW, Amistad IV de 149MW y parques eólicos Dolores de 244MW.
Pese a los desafíos con respecto a los recursos y la geografía para acomodar un cronograma general agresivo del proyecto, éste será ubicado en el noreste y la parte central del norte del país, al lado de la frontera con Estados Unidos, y se extienden hasta la esquina sureste cerca del golfo.

eHouse: gabinetes metálicos que se construyen específicamente para proteger equipos eléctricos críticos en la red de distribución de energía. 
Trabajando en estrecha colaboración con Seselec, el equipo de ABB desarrolló diseños de eHouse que técnicamente respaldaban los requisitos de conexión a la red con los conmutadores ZX GIS / Relion.V.
La propuesta aseguró que un alto porcentaje del trabajo se llevara a cabo antes de la entrega en el sitio
“Este proyecto fue nuestro primer negocio de eHouse en el segmento renovable mexicano”, explicó José Monroy, Grupo de productos locales.
“Los eHouses fueron recibidos a tiempo y de acuerdo con los requisitos técnicos y económicos ..." - Gerente de Compras de Seselec México.
Con estas referencias clave del sitio ahora logradas, el equipo de Soluciones y Empaque de México está bien ubicado con experiencia, experiencia en el dominio y diseños para apoyar futuras oportunidades renovables en todo el país.