ABB da apoyo a la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables en Europa, mediante el desarrollo y fabricación de productos inteligentes, en este caso para una de las nuevas centrales de energía solar más grandes de España. La digitalización de la energía está reduciendo las barreras para la adopción de energías renovables en todo tipo de clientes, un elemento clave en la iniciativa Mission to Zero de ABB Electrification.
En este proyecto, ABB suministra soluciones de baja tensión para gestionar la energía limpia producida en nuevos parques solares de gran escala que la compañía Solarcentury está construyendo en Extremadura y Andalucía, España.
La tecnología de ABB permite digitalizar los centros de transformación, monitorizar, proteger y controlar el flujo de energía procedente de más de 1.000.000 paneles solares en las instalaciones. Con una potencia combinada de 500 MW de energía solar, las centrales podrán producir suficiente electricidad como para cubrir las necesidades de consumo eléctrico de 250.000 hogares, reduciendo las emisiones de CO2 en aproximadamente 285.000 toneladas al año.
El responsable global del producto ABB Ability Ekip UP en ABB, Fabio Monachesi, indica: “ABB permite que empresas y comunidades de todo el mundo accedan a energía más limpia e inteligente, lo que ayuda a la adopción de energías renovables. La solución de ABB para la nueva generación de sistemas fotovoltaicos de 800 VCA reduce los costes de material en los centro de transfomración, lo que aumenta la viabilidad de los proyectos solares”.
En el corazón de la solución para los centros de transformación se encuentra la unidad digital Ekip UP de ABB. El dispositivo hace que las instalaciones sean inteligentes y estén conectadas, a la vez que mejora la rentabilidad de estos activos, que cuentan con una vida útil extensa. La solución fácilmente replicable en la multitud de subestaciones de la planta reduce la necesidad de interruptores, sensores y dispositivos adicionales así como de cableado y trabajo de montaje costoso, lo que se traduce en una reducción del 70 por ciento (70%) de los costes en inversión de capital.
España es el líder en despliegue de centrales fotovoltaicas. El país ha instalado más de 7.000 MW de energía solar y continúa invirtiendo en instalaciones solares. Solarcentury está liderando el desarrollo de una nueva generación de centrales de energía solar construidas sin subvenciones públicas, y ha instalado más de 1,6 GW de energía solar a nivel global.
Steven Taylor, jefe de operaciones de Solarcentury, indica: “Solarcentury está comprometida en hacer que la energía solar resulte más accesible. La colaboración con ABB en los sistemas de baja tensión que controlan parques solares nos ofrece una solución más innovadora y eficiente, con una reducción del coste de instalación y operación. Por otra parte, con la adquisición de la solución completa de ABB, contamos con un socio global de confianza comprometido con la mejora de la fiabilidad de las centrales durante toda su vida útil”.
La solución integral de baja tensión de ABB para la nueva generación de centrales solares a 800 VCA, proporciona una gestión real de la energía a una nivel de tensión mayor que las soluciones tradicionales. Este nivel de tensión superior a la que trabajn los centros de transformación permite reducir las pérdidas energéticas durante la transmisión de la energía, lo que mejora la eficiencia energética de la planta. Esto también permite el uso de cables y conductos más pequeños, lo que reduce significativamente el cableado y los trabajos de montaje, y permite a su vez que la instalación se realice de manera más rápida y con un coste de construcción inferior.
“Hemos trabajado estrechamente como un equipo global para crear una arquitectura replicable”, explicó Pau Masgrau, responsable del desarrollo de negocio de las soluciones ABB Ability en España. “El equipo del Experience Center de ABB en Italia, el equpo central de Solarcentury en Reino Unido y el equipo local de ABB en España hemos colaborado en una solución para el mercado global que también pudiera cumplir las normas y requisitos locales. Juntos, identificamos varias oportunidades de optimización del proyecto usando aproximadamente 200 unidades digitales Ekip UP. “
Este dispositivo digital combina la funcionalidad de relé de protección, monitorización y control integrado, y evitó la necesidad de añadir interruptores automáticos de baja tensión adicionales allí donde lo permitían las normas locales. Los módulos enchufables Ekip de comunicación integrados en Ekip UP también permitieron la conectividad de todo tipo de datos en tiempo real, por ejemplo de calidad de la energía, al sistema de control de la planta sin necesidad de utilizar otros analizadores de red o dispositivos externos”.
La solución Ekip UP también redujo un 50 por ciento (50%) el número de cuadros auxiliares de baja tensión previstos para la instalación, gracias a la lógica de conmutación de redes (ATS) integrada en el equipo que controla contactores para alimentar cargas auxiliares de baja tensión como, por ejemplo, iluminación, CCTV, HVAC y servidores. Ekip UP también puede conectar directamente sistemas nuevos y existentes a la nube de ABB AbilityTM, lo que permite la monitorización remota de los activos y el apoyo a estrategias de mantenimiento predictivo, que reduce los costes de mantenimiento hasta en un 30 por ciento (30%).
David Minnis, director de ingeniería de aplicaciones de Solarcentury, indica: "La solución con Ekip UP nos permitió ahorrar un gran número de dispositivos de control y protección individual y facilitó que convergieran en un único dispositivo, lo que permitió acelerar el tiempo de instalacón y simplificar la configuración, monitorización y el mantenimiento y de la central. De esta manera, se obtiene una solución técnica mejor y más limpia".
La solución completa de 800 VCA también incluye más de 2.300 desconectadores fusible InLine II de ABB, además de un gran número de contactores AF, fuentes de alimentación CP-D e interruptores conmutadores manuales OT_C. ABB también suministró dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) OVR tipo I y II, paneles auxiliares, contadores de energía, interruptores modulares (MCB) y interurptores diferenciales (RCD). “Las soluciones de electrificación de ABB simplifican los sistemas de distribución de energía de los parques solares. Nuestras innovaciones reducen las inversiones en material y mejoran la productividad, fiabilidad y rentabilidad de los activos”, agregó Monachesi.

©Solarcentury 
©Solarcentury 
©Solarcentury 
©Solarcentury
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. Con una historia de innovación de más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios enfocados en el cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, respaldados por la plataforma digital ABB Ability™. El negocio Power Grids de ABB se venderá a Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com
El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de fabricación. Aproximadamente 53.000 empleados se dedican a proporcionar el futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Con soluciones digitales avanzadas habilitadas por ABB AbilityTM en su núcleo, nuestra cartera protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la alimentación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad electrónica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para obtener más información, visite: https://go.abb/electrification
Acerca de Solarcentury
Establecida en 1998, Solarcentury es una importante empresa mundial de energía solar que desarrolla, construye, posee y explota tecnología solar e inteligente a escala de servicios públicos en toda Europa, América Latina y África. Independiente y con sede en el Reino Unido, Solarcentury es conocida internacionalmente por desarrollar y construir algunos de los mayores proyectos solares a escala de servicios públicos en el Reino Unido, los Países Bajos, España, Kenya y México, incluidos proyectos pioneros como el primer puente solar del mundo en la estación de Blackfriars en el centro de Londres. La misión de Solarcentury es marcar una diferencia significativa en la lucha contra el caos climático haciendo de la energía solar la fuente de energía dominante en todo el mundo. Durante los 22 años de historia de Solarcentury, el negocio ha ayudado a que la energía solar se convierta en la corriente principal, y sus proyectos han generado 6.000 millones de kWh de electricidad limpia, ahorrando más de 1,7 millones de toneladas de emisiones de CO2. Lea más en: solarcentury.com