El crecimiento de la venta minorista omnicanal significa que los centros de distribución y los almacenes de logística deben transformar sus sistemas para manejar palets y embalajes destinados a estanterías minoristas, al mismo tiempo que recogen y embalan artículos muy variados para enviarlos directamente a los consumidores individuales.
Un factor importante para el cambio ha sido el crecimiento del envío directo al consumidor (D2C) y directo a la tienda (D2S), que está cambiando drásticamente la forma en que los consumidores piden y recogen sus productos. Con estos nuevos modelos, los consumidores tienen una opción cada vez mayor de métodos para recibir pedidos además de la entrega a domicilio, que se está volviendo cada vez más insostenible desde el punto de vista ambiental y económico a medida que más personas compran de forma remota. Estos métodos incluyen hacer click y recoger, la recogida en tienda y, más recientemente, quioscos robóticos en la calle, donde los compradores pagan y reciben el producto de su elección.
Los operadores necesitan la infraestructura adecuada para una flexibilidad máxima que pueda seleccionar y manejar una amplia variedad de productos en la más amplia gama de combinaciones y en el menor tiempo posible.
Durante el webinar de Interpack, Marc Segura, Managing Director Consumer Segments & Service Robotics de ABB, dijo: “Estamos ayudando a nuestros clientes a medida que adoptan estrategias omnicanal a responder a la demanda de los consumidores para una mayor elección. El desarrollo continuo de canales directos al consumidor y la fusión de minoristas electrónicos que actúan como minoristas y viceversa está creando presión sobre los sistemas tradicionales de cumplimiento de pedidos para manejar una mayor variedad de artículos a velocidades más altas ".
Los avances en la tecnología, incluida la velocidad y la carga útil del robot, así como la IA habilitada por los sistemas de visión, brindarán a los clientes la capacidad sin precedentes de reconocer y manejar una mayor variedad de productos de una manera más ágil y flexible.

ABB FlexPicker 
ABB PickMaster 
PickMaster ABB
Con su robot FlexPicker® y el software PickMaster®, incluido el recientemente lanzado PickMaster® Twin, ABB ya está ayudando a los operadores logísticos, de cumplimiento electrónico y minoristas de todo el mundo a satisfacer la revolución de la demanda del consumidor.
Esta capacidad se mejorará con el próximo lanzamiento de IRB 390 FlexPacker a finales de 2020. El robot IRB 390 FlexPacker estará disponible como un robot delta variante de cuatro y cinco ejes. Es un 35% más rápido que el IRB 360-8 / 1130 FlexPicker, con un aumento del 45% en el volumen alcanzable y la carga útil de hasta 15 kg.
Diseñado para clientes en las industrias de alimentos y bebidas, logística, productos farmacéuticos y productos de consumo, el IRB 390 será ideal para embalajes secundarios y aplicaciones de mayor carga útil, con la velocidad y flexibilidad para soportar el Shelf Ready Packaging (SRP) y el Retail Ready Packaging (RRP). Los usos posibles incluyen embalajes secundarios en alimentos (secos y húmedos), bebidas, productos farmacéuticos, médicos, cuidado personal, cuidado de mascotas (alimentos y más), CPG (bienes de consumo envasados) y logística. El IRB 390 tendrá lubricantes de grado alimenticio NSF H1 y estará fabricado con material que cumple con la FDA, adecuado para su uso en entornos higiénicos. FGO y FGG (H1) se utilizan en todas las cajas de engranajes y rodamientos expuestos.

"Con el lanzamiento del nuevo IRB 390 FlexPacker, ABB podrá ofrecer una cartera mejorada de productos de automatización para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los últimos desafíos de selección y colocación", continuó Marc Segura. "Estamos combinando la velocidad, la carga útil y la destreza de FlexPacker con la probada capacidad de recogida y embalaje de alta velocidad de FlexPicker y la capacidad avanzada de visión y digital de PickMaster Twin para ayudar a nuestros clientes a hacer que sus líneas sean más flexibles que nunca para manejar el crecimiento de bajo volumen, alta mezcla y mayor producción de carga útil ".
Los fabricantes podrán construir una solución completa para la clasificación previa y el empaque grupal combinando el IRB 390 FlexPacker con el IRB 360 FlexPicker, que ha sido el líder en la recolección y empaque de alta velocidad para los últimos 15 años.
FlexPacker también está diseñado para funcionar con PickMaster Twin, el software robótico líder en el mercado de ABB para aplicaciones de selección y empaque de flujo aleatorio guiadas por visión. PickMaster Twin cuenta con tecnología digital doble, que permite la construcción de estaciones de empaque simuladas para optimizar el proceso de recolección. El software aumenta la productividad al acortar drásticamente los tiempos de puesta en servicio de días a horas y los tiempos de cambio de horas a minutos, al tiempo que maximiza la eficiencia general de la línea. El software también presenta un potente sistema de visión en color que puede admitir hasta 10 cámaras para una guía de posición precisa e inspección de características.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias. Con una historia de innovación que abarca más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios líderes en el mundo y centrados en el cliente: electrificación, automatización industrial, movimiento y robótica y automatización discreta, con el apoyo de la plataforma digital ABB Ability ™. El negocio de Power Grids de ABB se dividirá en Hitachi en 2020. ABB opera en más de 100 países con aproximadamente 144,000 empleados. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation es pionera en robótica, automatización de máquinas y servicios digitales, ofreciendo soluciones innovadoras para una amplia gama de industrias, desde automotriz hasta electrónica y logística. Como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, hemos enviado más de 400,000 soluciones de robots. Ayudamos a nuestros clientes de todos los tamaños a aumentar la productividad, la flexibilidad y la simplicidad y a mejorar la calidad de salida. Apoyamos su transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation emplea a más de 10,000 personas en más de 100 ubicaciones en más de 53 países. www.abb.com/robotics
|
— |
||
|
Directora de Comunicación de ABB Robotics & Dicrete Automation España |
||