Domótica para minusválidos Sinónimo de libertad

center

Estamos acostumbrados a realizar múltiples acciones de una manera prácticamente automática. Nuestros gestos son tan naturales que podemos llevarlos a cabo casi sin pensarlos, pero para las personas discapacitadas estos simples actos pueden resultar extremadamente complejos. Estos impedimentos son difíciles de resolver, haciendo así que la ayuda de otra persona sea necesaria.

La domótica para minusválidos

Una persona con minusvalía que no le permite valerse por si misma, puede considerar la tecnología domótica como una solución capaz de ofrecerle mejoras en su calidad de vida. Esta importante tecnología a día de hoy ejecuta cada vez más un rol determinante, transformando en inteligentes herramientas.

Una de las soluciones relevantes que mejora el nivel devida de una persona minusválida es una casa “domotizada”. Esta deberá ser diseñada a medida para adaptarsea todas la exigencias del cliente, de tal manera que estudiandolos elementos se garantiza una autonomía totalademás de una importante facilidad en las acciones máscomunes del día a día.

A partir de aquí se precisará de una concreta personalización, que resultará crucial para satisfacer de manera completa los requerimientos de los diferentes usuarios. Si hasta hace unos años la domótica ha sido considerada y empleada como un instrumento para mejorar el confort de las personas además de controlar los costes energéticos, en los últimos tiempos esta tecnología ha encontrado nuevos caminos y utilidades.

¿Cómo funciona la domótica para minusválidos?

Los sistemas domóticos en domicilios tienen como objetivo optimizar las acciones cotidianas. Gracias a la integración de esta tecnología se alcanzan altos niveles de seguridad, reduciendo al mínimo (en algunos casos al 100%) la presencia de personal de asistencia. Todo esto se conoce como Smart Home, y es capaz de otorgar la movilidad fundamental a una persona discapacitada.

Manejo de ABB-free@home® desde un Smartphone
Manejo de ABB-free@home® desde un Smartphone
center

“Estos dispositivos monitorizan a la persona gracias a la detección de los parámetros vitales y de la postura”

ABB-free@home® de Niessen es el sistema inteligente que hace que las acciones cotidianas sean más fáciles. Desde controlar la subida y bajada de persianas, la luminosidad de la luz, ahorro energético, controlar la calefacción y el aire acondicionado además del sistema de comunicación Welcome. La seguridad y el control de la vivienda están controladas con ABB-free@home®. La pantalla táctil es muy intuitiva de usar, incluso desde un: ordenador, Tablet o Smartphone.

¿Cuáles son los dispositivos de domótica para minusválidos?

La experimentación en los últimos años ha sido muy importante en el campo de la domótica para minusválidos, debido a esto se han logrado unos resultados muy alentadores.Vamos ahora a conocer algunas de las soluciones domóticas, útiles para adaptar la casa.

“El uso de esta tecnología rompe las barreras físicas sensoriales y cognitivas que impiden las ejecuciones autónomas cotidianas”

· Dispositivos de asistencia

Se trata de sistemas robóticos y electromecánicos que asisten a la persona en los movimientos necesarios, capacesde auxiliar la movilidad. Además en esta categoríaencontramos también herramientas para la rehabilitaciónfísica, dotados con una interfaz persona-máquina especial .

· Dispositivos de supervisión

Como sabemos, la seguridad no deja de ser unos de los importantes factores en una casa, y aún más si el inquilino sufre alguna clase de minusvalía. Por esta razón estos dispositivos monitorizan a la persona gracias a la detección de los parámetros vitales y de la postura. Asímismo, se puede controlar el comportamiento de los ocupantes del espacio. De la misma manera será posible el reconocimiento de la expresión facial.

· Dispositivos de automatización

Herramientas automáticas en la cocina, reguladores de temperaturas de agua y ambientes e instrumentos para el cierre y apertura de puertas y ventanas, ayudarán a que la vida del residente sea cómoda y le proporcione libertad. Además, el ocupante puede controlar en cualquier momento los dispositivos de seguridad.

· Dispositivos de intercambio de informaciones

Un sistema domótico podrá otorgar mayor libertad y acceso a informaciones y sistemas de telecomunicación, como a sistemas de monitoreo e inspección con control remoto.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp