ABB suministrará tecnología de carga rápida a los autos Gen3 que compitan en el Campeonato Mundial de la ABB FIA Fórmula E

ABB suministrará tecnología de carga rápida a los autos Gen3 que compitan en el Campeonato Mundial de la ABB FIA Fórmula E

ABB se enorgullece en anunciar que proporcionará la tecnología de carga pa-ra los autos Gen3 en el Campeonato Mundial de la ABB FIA Fórmula E, la pri-mera serie de carreras mundial totalmente eléctrica.

ABB ha sido socio titular del campeonato desde la temporada 4. Los autos Gen3 competirán a partir de la temporada 9 (2022-2023), con los vehículos diseñados para ser más livianos, más rápidos y eficientes.

El acuerdo fue conmemorado oficialmente hoy a través de un evento virtual entre el presidente de ABB Electrification, Tarak Mehta; Daniela Luzanin, Jefa de Asociación de Fórmula E de ABB; Alejandro Agag, Fundador y Presidente de Fórmula E y Jamie Reigle, Director Ejecutivo de Fórmula E.

Junto con los ingenieros del organismo rector del automovilismo, la FIA y la Fórmula E, los equipos de Electrificación de ABB están trabajando actualmente en las especificaciones y requisitos para desarrollar una solución innovadora y segura para cargar los autos Gen3 a través de unidades de carga portátiles que pueden cargar dos autos simultáneamente.

Con más de 14,000 cargadores rápidos CC (DC en inglés) instalados en más de 80 países en todo el mundo, ABB tiene una gran cantidad de tecnología y experiencia comprobadas que se incorporarán a estos cargadores para Gen3 y se adaptarán de manera personalizada para satisfacer las necesidades particulares del entorno de carreras.

"El Campeonato de la ABB FIA Fórmula E es más que una carrera: es nuestro banco de pruebas para tecnologías innovadoras de movilidad eléctrica, que impulsa el desarrollo a la línea de producción de vehículos eléctricos y, en última instancia, contribuye a un medio ambiente más limpio para todos", dijo Mehta. "Estamos muy orgullosos de estar asociados con la Fórmula E y la decisión de la FIA de elevar la serie de carreras al estado de ´Campeonato Mundial´ en la Temporada 7 aumenta el creciente impacto de la Fórmula E".

“Desde que ABB se unió como socio titular del Campeonato Fórmula E de la FIA en la Temporada 4, han trabajado estrechamente con nosotros para desarrollar la serie como campo de pruebas para el desa-rrollo de tecnología desde la pista de carrera a la carretera que promueve nuestro propósito funda-mental de acelerar la adopción de vehículos eléctricos para contrarrestar el cambio climático. Espera-mos ver lo que podemos lograr juntos a través de nuestra asociación a largo plazo”, dijo Agag.

“A medida que la Fórmula E se basa en la primera fase exitosa de nuestra asociación con ABB, estamos encantados de extender nuestra relación a través de un nivel más profundo de integración en Gen3. ABB proporcionará tecnología de carga crítica que mejorará el producto de carreras y mostrará el potencial de capacidades de carga mejoradas para vehículos eléctricos”, dijo Reigle.

ABB se ha convertido en un líder mundial en sistemas de carga rápida de CC conectados para vehículos eléctricos y a través de proyectos impactantes, como Electrify America, IONITY, Fastned y muchos más, a los que ABB suministra estaciones de carga rápida de CC de alta potencia. También es socio oficial del equipo TAG Heuer Porsche Formula E.

El alcance global en expansión del Campeonato de la ABB FIA Fórmula E muestra la tecnología innovadora que es clave para el éxito de esta forma sostenible de automovilismo, que está programada para regresar con seis carreras en el aeropuerto de Tempelhof, Berlín, a partir del 5 de agosto.

Hoy también se presenta el lanzamiento del nuevo sitio de medios de Fórmula E de ABB, que se puede encontrar aquí:  https://new.abb.com/media/abbformulae . Este nuevo sitio incluye una variedad de contenido que destaca cómo la asociación de ABB con la Fórmula E y la participación en el Campeonato de la ABB FIA Fórmula E están ayudando a impulsar el progreso en la movilidad eléctrica y liderar el camino hacia un futuro mejor y más sostenible. Esto se suma a las imágenes, videos e información de toda la acción del E-Prix dentro y fuera de la pista.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global en tecnología que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible.  Al conectar el software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB supera los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles.  Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB es impulsado por alrededor de 110.000 talentosos empleados en más de 100 países (www.abb.com).

Acerca del Campeonato

ABB FIA Formula E: El Campeonato de la ABB FIA Fórmula E es la categoría más cercana y competitiva en el automovilismo, con carreras eléctricas impredecibles y emocionantes en el centro de las ciudades más emblemáticas del mundo.

La Fórmula E es la serie de más rápido crecimiento en el automovilismo y cuenta con la mejor lista de carreras, donde reconocidos fabricantes de autos de carretera y marcas automotrices luchan por puntos, posición y el premio final para ser coronados campeones.

Aunque es más que una carrera en la pista, la Fórmula E también es un campo de pruebas y una plataforma con un propósito superior: probar nuevas tecnologías, impulsar el desarrollo hacia la línea de producción y poner más autos eléctricos en las carreteras.

Usando el espectáculo del deporte, el Campeonato ABB FIA Fórmula E está enviando un poderoso mensaje para acelerar el cambio a eléctrico, en un intento por contrarrestar el cambio climático y abordar los efectos devastadores de la contaminación del aire.

Sigue el Campeonato ABB FIA Fórmula E en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. @FIAFormulaE  #ABBFormulaE

www.FIAFormulaE.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp